POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3214
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Modèle hautement polyvalent destiné aux équipements médicaux et aux appareils industriels
TOKYO, le 26 septembre 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un module TFT-LCD grand écran HD 12,3 pouces. Il sera destiné aux applications industrielles, notamment aux équipements médicaux et aux machines-outils. Le nouveau module TFT-LCD offre une combinaison de caractéristiques sans précédent, comprenant un très grand écran, des angles de visualisation horizontaux/verticaux ultra-larges de 176 degrés, une haute résolution grand écran HD (1 920 x 720 pixels), une très haute luminosité de 1 600 cd/m2, un contraste élevé de 1000:1 et une plage de températures de fonctionnement étendue allant de -40 à 80 degrés Celsius. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 1er novembre dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Module TFT-LCD couleur Mitsubishi Electric (AA123AD11)
Mitsubishi Electric estime que ses nouveaux modules TFT-LCD répondront aux exigences d'applications et d'installations de plus en plus polyvalentes avec son très grand écran à angles de visualisation ultra-larges, haute résolution, très haute luminosité, contraste élevé et résistance aux températures très étendue.
Mitsubishi Electric propose désormais 35 modules TFT-LCD à angles de visualisation ultra-larges.
Produit | Modèle | Date de lancement |
---|---|---|
Module TFT-LCD grand écran HD 12,3 pouces | AA123AD11 | 1er novembre 2018 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.