POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3208
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Idéal pour les instruments de mesure extérieurs et appareils industriels variés
TOKYO, 22 août 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau module TFT-LCD WXGA 7,0 pouces. Il sera destiné à des applications industrielles et adapté aux instruments de mesure et dispositifs extérieurs, entre autres. Ce module proposera une combinaison sans précédent d'une haute résolution WXGA (1 280 × 768 pixels), d'angles de visualisation horizontaux/verticaux ultra-larges de 176 degrés, d'une haute luminosité de 1 000 cd/m2, d'un contraste élevé de 1000:1, d'une plage de températures de fonctionnement polyvalente allant de -40 à 80 degrés Celsius et d'une haute résistance aux vibrations. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 20 septembre dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Module TFT-LCD couleur Mitsubishi Electric
AA070TA11
Le nouveau module TFT-LCD satisfera la demande croissante du marché en matière d'applications et d'installations variées nécessitant des fonctionnalités telles qu'une haute résolution, un angle de visualisation large, une haute luminosité et une résistance élevée aux vibrations et aux températures extrêmes.
Mitsubishi Electric propose désormais 34 modules TFT-LCD à angles de visualisation ultra-larges.
Produit | Modèle | Driver de LED | Lancements d'échantillons |
---|---|---|---|
Module TFT-LCD WXGA 7,0 pouces | AA070TA01 | Intégré | 20 septembre 2018 |
AA070TA11 | ─ |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.