POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3197
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Une conception et un éclairage de pointe contribueront à la facilité de conduite et à la sécurité
TOKYO, 7 juin 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé un module optique compact et hautement lumineux pour les phares à LED en utilisant un système unique qui combine simplement une lentille convergente et une lentille de projection pour améliorer l'efficacité des phares à LED. Le nouveau système mesure seulement 20 millimètres de hauteur et il atteint un rendement lumineux de 180 %, ce qui équivaut aux performances de lentilles de projection plus grandes (40 à 60 mm). Le contrôle optimal de la distribution de la lumière et la flexibilité de conception améliorent la sécurité et la facilité de conduite tout en réduisant la consommation d'énergie, ce qui fait du module une solution idéale pour la mobilité intelligente de nouvelle génération. Cette nouvelle technologie sera exposée sur le stand de Mitsubishi Electric à l'occasion du salon CES Asia 2018 à Shanghai, en Chine, du 13 au 15 juin.
Les systèmes optiques de phares collectent la lumière projetée à partir d'une source lumineuse à LED pour former un faisceau lumineux, avec une ligne de coupure pour le faisceau de croisement. Les systèmes conventionnels utilisent des réflecteurs équipés de miroirs avec revêtement qui sont sujets à la perte de réflexion, offrent un faible rendement et prennent de l'espace en raison de leur grande taille. Mitsubishi Electric, qui vise à améliorer la sécurité de la conduite de nuit en offrant une visibilité supérieure pour le conducteur et l'élimination de l'éblouissement pour les autres véhicules et les piétons, a développé un module optique pour phares à LED compact, très efficace en termes de luminosité, équipé de fonctions avancées et précises de contrôle du faisceau, et offre une grande souplesse de conception.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.