POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3192
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Améliore la qualité et la productivité de la soudure au laser à fibre haute puissance pour les applications industrielles
TOKYO, le 17 mai 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo : 6503) et sa filiale Tada Electric Co. ont annoncé aujourd'hui leur développement conjoint d'une nouvelle technologie de soudure au laser à fibre qui réduit le métal en fusion (les projections) de 95 pour cent, voire plus*. Alors que les niveaux de projection traditionnels peuvent abaisser la qualité et la vitesse de la soudure au laser à fibre, la nouvelle technologie à faibles projections accroît la qualité et la productivité d'une soudure réalisée au laser à fibre haute puissance pour des applications industrielles telles que le traitement de l'acier, la production automobile et les installations d'équipement électrique. La nouvelle technologie devrait être intégrée dans des machines de soudure laser qui apparaîtront en 2019.
*par rapport à la technologie traditionnelle pendant la soudure à l'aide de matériaux laminés à chaud (SPHC)
Comparaison visuelle des projections au cours de la soudure au laser à fibre
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.