POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3183
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Celui-ci prend en charge les transmissions haut débit et la communication par fibre optique de grande capacité
TOKYO, 7 mars 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo : 6503) a annoncé aujourd'hui que l'entreprise procèdera le 1er avril aux premières expéditions d'un sous-ensemble optique émetteur à diode laser (TOSA) capable de prendre en charge des transmissions optiques de 400 Gbit/s. Il est possible d'utiliser les nouveaux modules TOSA, par paires, dans le cadre de la solution de diode laser à modulateur électroabsorbant (EML)-TOSA destinée aux applications IEEE 400GBASE-LR8, la première du secteur. Le dispositif sera présenté du 13 au 15 mars à l'occasion de l'édition 2018 de l'Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC), qui se tiendra à San Diego, en Californie.
Modules EML-TOSA 400 Gbit/s intégrés compacts : FU-402REA-41 (en haut) et FU-402REA-42 (en bas)
En réponse à la demande en faveur d'une augmentation de la capacité des données, la nouvelle diode laser TOSA de Mitsubishi Electric affiche une capacité de transmission de 400 Gbit/s pour les infrastructures de communication de grande capacité (centres de données, etc.) et les réseaux de transmission optique à haut débit.
Produit | Modèle | Caractéristiques | Date de lancement |
---|---|---|---|
EML-TOSA 400 Gbit/s intégré compact | FU-402REA-41 (pour les longueurs d'onde courtes) |
- EML pour les longueurs d'onde de 1273,54, 1277,89, 1282,26 ou 1286,66 nm - Prise LC |
dimanche 1 avril 2018 |
FU-402REA-42 (pour les longueurs d'onde longues) |
- EML pour les longueurs d'onde de 1295,56, 1300,05, 1304,58 ou 1309,14 nm - Prise LC |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.