POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3176
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
L'amélioration du traitement en temps réel et la réduction des coûts permettront d'élargir les opportunités de déploiement de l'IA dans les appareils domestiques, les ascenseurs, les cartes de haute précision et plus encore
TOKYO, 14 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie d'intelligence artificielle (IA) matérielle compacte pouvant être implémentée sur des FPGA (Field Programmable Field Array, réseau de portes programmables in situ) à petite échelle, que les utilisateurs et les concepteurs peuvent configurer pour développer des applications sur mesure. Mitsubishi Electric a tiré parti de la technologie d'intelligence artificielle de sa marque Maisart* pour parvenir à une solution qui utilise un ordre de calcul hautement efficace et une architecture de circuit optimisée pour améliorer le traitement en temps réel et réduire les coûts, ce qui devrait étendre la portée de déploiement de l'IA dans les appareils domestiques, les ascenseurs, les cartes de haute précision et plus encore.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe
Applications envisagées pour la solution « IA compacte » de la marque Maisart appartenant à Mitsubishi Electric
Délai de traitement sur FPGA de même échelle | Échelle FPGA nécessaire pour le même niveau d'inférence | Bandes/normes | |
---|---|---|---|
Proposé | IA compacte dans FPGA | Court (1/10ème du délai classique**) | 3 |
Technologie conventionnelle | 12 dB | 35 % | 1 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.