POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3174

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric présente une technologie de multiplexage spatial à 16 faisceaux et atteint un débit de 25,5 Gbit/s dans la station de base 5G

Version PDF

TOKYO, le 14 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir mis au point une technologie de multiplexage spatial à 16 faisceaux opérant une fréquence de 28 GHz pour les stations de base de téléphonie mobile 5e génération (5G). Elle déclare également avoir démontré ce que l'on pense être le premier1 système 5G à atteindre 25,5 Gbit/s pour un dispositif à utilisateur unique de 28 GHz avec 500 MHz de bande passante. Mitsubishi Electric s'attend à ce que son nouveau système de téléphonie participe à créer une société dans laquelle les appareils mobiles sont connectés de façon ubiquitaire via la transmission à large bande. Plus d’informations seront dévoilées à la conférence du IEICE Technical Committee on Radio Communication Systems du 28 février. Des essais en plein air sont prévus au cours de l'exercice 2018.

1 Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric à partir du 14 février 2018

Fonctions clés

La technologie de multiplexage spatial à 16 faisceaux est composée de huit unités analogiques, à traitement frontal et de faible puissance pour former 16 faisceaux et d'un algorithme MIMO (entrées multiples, sorties multiples) de traitement numérique pour réduire les interférences entre les faisceaux. Le nouveau système gagne 4 096 éléments d'antenne alors que sa complexité de calcul n'implique que 16 éléments. Le nouveau système de télécommunication mobile fonctionnant à 28 GHz a produit une efficacité spectrale de 63,7 bit/s/Hz2 et un taux de transmission en liaison descendante de 25,5 Gbit/s, estimés être des premières mondiales, avec 500 MHz de bande passante pour un dispositif à utilisateur unique.

2 L'occupation temporelle concernant la liaison descendante est supposée être de 80 % au cours de l'intervalle de transmission. Le reste de l'intervalle est utilisé pour la transmission montante.

Le module à radiofréquence d'antenne MIMO massive à deux faisceaux comprend deux unités d'antennes réseau à commande de phase active (APAA) fonctionnant à 28 GHz, chacune composée de 256 éléments d'antenne et d'appareils à radiofréquence densément intégrés. Le module RF ne fait que 7 cm d'épaisseur, environ le tiers de ses prédécesseurs, ce qui en facilitera l'installation lors du vaste déploiement de systèmes 5G.

Résumé

  Paramètres de transmission Débit maximal Technologie de transmission spatiale présentée
5G Transmission parallèle 500 MHz à 16 flux 25,5 Gbit/s Technologie de multiplexage spatial à 16 faisceaux pour utilisateur unique3
Conventionnelle (4G) Transmission parallèle 60 MHz à 4 flux 788 Mbit/s4 Technologie MIMO à utilisateur unique
  • 3 Dispositif à utilisateur unique
  • 4 Tout dernier système de communication mobile 4G au Japon en février 2018

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.