POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3169
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Une technologie qui permet l'optimisation en temps réel des mouvements des robots industriels, même dans le cas où des objets se déplacent
TOKYO, 8 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie d'intelligence artificielle (IA) de commande intelligente sous sa marque d'IA Maisart*. Cette technologie permet aux équipements tels que les robots industriels de saisir rapidement des objets cibles et de s'adapter facilement en temps réel aux conditions changeantes de ces objets. L'application de cette technologie d'IA au sein des équipements permettra de simplifier les tâches d'automatisation, même dans le cas de conditions changeant considérablement, par exemple la forme changeante d'un objet non rigide.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe
Méthode de commande/d'apprentissage | Cible | |
---|---|---|
Nouvelle | Appréhension immédiate des conditions à l'aide de plusieurs types de capteurs et de la commande en temps réel | Adaptation aux objets tels que les éléments souples dont la forme change ou pour lesquels les conditions peuvent changer considérablement |
Conventionnelle | Apprentissage et commande basés sur des conditions prédéterminées | Seuls les objets pour lesquels les conditions changent de façon prévisible |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.