POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3168

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

La nouvelle antenne réseau compacte à faible coût de Mitsubishi Electric, « REESA », réalise un balayage à faisceau de haute précision

Version PDF

TOKYO, le 6 février 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a fait part aujourd'hui du développement de l'antenne REESA (Rotational Element Electronically Scanned Array ou antenne réseau à balayage électronique avec éléments rotatifs), une antenne réseau compacte à faible coût qui réalise un balayage à faisceau de haute précision en faisant pivoter individuellement les éléments d'antenne. L'antenne REESA convient aux systèmes de radar des aéroports, aux systèmes mobiles de communication par satellite et aux éventuelles nouvelles applications telles que le chauffage industriel par micro-ondes et l'équipement de drones pour la transmission de données longue distance. Ce produit devrait être commercialisé en 2020.

Fonctions clés

1)
Fait pivoter individuellement les éléments d'antenne pour un phasage et un balayage à faisceau de précision
- Commande la phase en faisant pivoter individuellement les éléments d'antenne à polarisation circulaire grâce à des moteurs
- Réalise un balayage à faisceau de haute précision en commandant la phase par paliers d'environ 2 degrés
- Plus compacte et moins chère que les traditionnelles antennes paraboliques entraînées mécaniquement et les radars à antenne active (AESA).
2)
Garantit un rendement élevé et une faible consommation d'énergie
- Utilise un guide d'onde creux pour alimenter l'antenne et ainsi atteindre un rendement élevé de 85 pour cent avec une bande de 12 GHz

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.