POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3158
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Favoriser le développement de l'activité dans le secteur des systèmes de climatisation et de réfrigération en Turquie et en Europe
TOKYO, 11 décembre 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que la nouvelle usine de Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi, conçue pour le développement et la fabrication de climatiseurs individuels en Turquie, débutera sa production le 12 décembre. Mitsubishi Electric entend développer son activité en Turquie et en Europe, où la demande de climatiseurs devrait augmenter. L'objectif annuel de production s'élève à 500 000 unités (intérieures et extérieures) d'ici la fin de l'exercice en mars 2021.
Nouvelle usine
Implantation | Manisa Organized Industrial Zone, Manisa, Turquie |
---|---|
Superficie du site | Environ 60 000 mètres carrés |
Surface au sol | Environ 40 000 mètres carrés |
Début des opérations | 12 décembre 2017 |
Produits | Climatiseurs |
Capacité de production | 500 000 unités (d'intérieur et d'extérieur) par an |
L'activité de Mitsubishi Electric dans le secteur des systèmes de climatisation et de réfrigération est en constante progression en Europe, tandis que la demande en Turquie devrait augmenter au même rythme que la croissance économique et démographique du pays. La nouvelle usine devrait jouer un rôle important dans l'accélération de la localisation, afin de garantir une chaîne d'approvisionnement souple, de répondre aux demandes variables et aux préférences de marché locales, et de se conformer aux exigences environnementales de la Turquie et de l'Europe.
Nom | Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi Français : société par actions Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey |
---|---|
Président | Katsu Wada |
Implantation | Manisa, Turquie |
Capital | 382,5 millions de livres turques (environ 11,5 milliards de yens) (Propriété : Mitsubishi Electric Corporation à 100%) |
Inauguration | 4 avril 2016 |
Employés | 146 en décembre 2017 ; environ 400 d'ici la fin de l'exercice en mars 2021 |
Activité | Développement et fabrication de climatiseurs |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.