POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3132
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
La puissance de sortie élevée du dispositif et la faible distorsion obtenue contribueront à réduire la taille des stations terrestres de télécommunication par satellite
TOKYO, 4 octobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un amplificateur à circuit intégré monolithique hyperfréquence (MMIC) pour transistor à haute mobilité d'électrons (HEMT) au nitrure de gallium (GaN) à bande Ka (26-40 GHz) 8 W destiné aux stations terrestres de télécommunication par satellite. Le nouveau MGFG5H3001 offre à la fois une faible distorsion et une plage de puissance de sortie de 8 W inégalées sur le marché. Par ailleurs, son faible encombrement contribuera à la miniaturisation des émetteurs. Mitsubishi Electric enverra des échantillons à compter du 1er novembre.
MMIC HEMT GaN à bande Ka (MGFG5H3001)
Actuellement, les réseaux satellites utilisés pour la communication à haute vitesse lors de catastrophes naturelles et dans les régions où la construction de réseaux terrestres s'avère difficile opèrent principalement en bande C (4-8 GHz) et en bande Ku (12-18 GHz). Cependant, on constate une tendance marquée au fonctionnement sur des gammes de fréquences plus élevées. En outre, les déploiements en bande Ka, supérieure aux bandes C et Ku, font l'objet d'une demande accrue sur le marché. Le nouveau MMIC HEMT GaN à bande Ka de Mitsubishi Electric contribuera à répondre à la demande croissante relative aux déploiements en fréquences plus élevées. Il facilitera également le développement d'équipements de communication par satellite associant une puissance de sortie et une efficacité supérieures.
Produit | Application | Modèle | Résumé | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence | Puissance de sortie saturée |
Gain linéaire |
||||
MMIC HEMT GaN à bande Ka |
Stations terrestres de télécommunication par satellite |
MGFG5H3001 | 27,5-31,0 GHz | 39,0 dBm (8 W) |
15,0 dB | 1er nov. 2017 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.