POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3128

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va exposer au salon CEATEC JAPAN 2017

Présentation des synergies et technologies IoT pour contribuer à créer une société plus prospère

Version PDF

TOKYO, 19 septembre 2017 Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) a annoncé aujourd'hui l'exposition prochaine d'une gamme de produits et de technologies de pointe lors du CEATEC JAPAN 2017, qui se tiendra au centre d'expositions Makuhari Messe à Chiba (Japon) du 3 au 6 octobre. L’exposition se tiendra au stand n° C002 dans la « zone communautaire » du Hall 1.

Sous le thème « Contributing to the realization of a prosperous society through advanced IoT technologies and synergies » (Contribuer à la réalisation d'une société prospère, grâce aux synergies et technologies IoT avancées), Mitsubishi Electric présentera une vaste gamme de produits et solutions de pointe. L'entreprise organisera notamment des expositions « pratiques », dont plusieurs sont inspirées de l'initiative japonaise « Society 5.0 », un programme ambitieux destiné à la grande transformation numérique de la société.

L'entreprise présentera également certaines de ses technologies les plus récentes, y compris la technologie de séparation de paroles, une solution qui permet de séparer les discours simultanés de plusieurs locuteurs inconnus enregistrés avec un seul microphone. Elle dévoilera aussi sa technologie de transfert de puissance sans fil bidirectionnelle qui facilite l'approvisionnement intelligent en électricité vers et entre les véhicules électriques, les maisons, les bureaux et les usines.

Le stand sera consacré aux expositions des catégories suivantes :

Sécurité et sûreté
- Introduction du service d'augmentation de niveau centimétrique, du système de cartographie mobile et des cartes 3D haute précision indispensables à la conduite automatique
- Démonstration en réalité virtuelle des technologies de conduite automatique avec détection périmétrique de haut niveau, positionnement de haute précision et contrôle de la dynamique du véhicule haute-précision
Vie urbaine confortable
- Démonstration TV du service cloud DIAPLANET TOWNEMS qui favorise un mode de vie confortable et des économies d'énergie à l'échelle de la communauté grâce à l'utilisation des technologies cloud et IoT
- Démonstration du système de répartition orientée sur la destination pour les ascenseurs, qui alloue la cabine optimale pour les passagers en enregistrant l'étage qu'ils souhaitent atteindre avant qu'ils prennent l'ascenseur
Habitat confortable
- Démonstration du concept de salle de bain IoT qui exploite la technologie pour contribuer à une expérience plus relaxante dans la salle de bains
- Démonstration de la technologie de transfert de puissance sans fil bidirectionnelle qui permet un chargement efficace et sans contact des véhicules électriques
Nouvelles technologies IA
- Démonstration d'une solution de séparation des paroles permise grâce à la méthode d'intelligence artificielle brevetée « Deep Clustering »
Activités d'entreprise
- Introduction de la plateforme ouverte FA-IT qui fournit de l'IoT aux fabricants à l'aide de l'informatique de pointe pour associer les FA et IT

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.