POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3114
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Pour l'amélioration du rendement énergétique et de la fiabilité des générateurs
TOKYO, 24 mai 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement d'une première technologique mondiale qui permet de déterminer l'état de fonctionnement des groupes électrogènes en utilisant un nombre sans précédent de 30 millions de mailles pour l'analyse du champ magnétique ainsi qu'une analyse numérique couplée et non individuelle. Cette nouvelle technologie contribuera à l'amélioration des performances du groupe électrogène, notamment en réduisant les pertes, en augmentant l'efficacité du refroidissement, ou encore en réduisant les vibrations, dans le but de renforcer la fiabilité et à terme, de stabiliser l'alimentation électrique. Mitsubishi Electric l'incorporera aux turbogénérateurs VP-X Series actuels ainsi qu'aux modèles à venir. L'entreprise a également pour objectif de combiner les technologies citées ci-dessus pour former un système complet capable d'effectuer une analyse intégrale des générateurs d'ici 2020 environ.
Cette technologie analyse l'interaction entre le champ électromagnétique et le champ de flux thermique, ainsi que les configurations structurelles des groupes électrogènes, ce qui permet d'obtenir la répartition détaillée de la température et le calcul des vibrations à partir de la répartition détaillée des pertes et de la force électromagnétique.
Mitsubishi Electric a développé sa technologie d'analyse de champ électromagnétique à large échelle en utilisant une méthode de modélisation originale pour la décomposition de domaines. Il est possible d'évaluer avec une grande précision la répartition de la perte électromagnétique d'une bobine de stator comprenant environ 100 fils. Comparativement à l'analyse traditionnelle au niveau du composant (à petite échelle), cette nouvelle technologie évalue précisément la répartition des pertes électromagnétiques en analysant les structures périphériques du stator, ce qui améliore l'efficacité de la production globale de façon significative.
De plus, l'utilisation de l'analyse couplée des champs et structures électromagnétiques et de flux thermique du générateur rend possible des calculs et cartographies détaillés de la répartition de la température et des déformations.
Mitsubishi Electric utilise également les nouvelles données générées pour analyser la condition initiale du fluide thermique afin de calculer la répartition détaillée de la température dans le générateur. Enfin, l'analyse structurelle basée sur les données de la force électromagnétique ainsi que l'analyse des vibrations au sein du générateur permettent de déterminer quels types de capteurs sont à éviter en raison du bruit, des tensions et des vibrations présents dans l'environnement.
Analyse | Détails | |
---|---|---|
Nouvelle | - Champ électromagnétique : 30 millions de mailles - Analyses couplées et détaillées du champ électromagnétique, des champs de flux thermique, et de la structure |
- Champ électromagnétique : évaluation de la structure à faibles pertes dans son ensemble - Champs de flux thermique : évaluation de la température par analyse du fluide thermique sur une zone large - Structure : conception globale des vibrations et de la résistance |
Existante | - Champ électromagnétique : 7 millions de mailles - Analyses individuelles du champ électromagnétique, des champs de flux thermique, et de la structure |
- Champ électromagnétique : évaluation de la structure à faibles pertes au niveau du composant - Champs de flux thermique : évaluation de la température par analyse partielle du fluide thermique - Structure : conception individuelle des vibrations et de la résistance |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.