POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3113

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric utilise la projection de lumière dans les systèmes de guidage intérieur

La projection de lumière devrait permettre d'améliorer le trafic dans les bâtiments

Version PDF

TOKYO, 24 mai 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a dévoilé aujourd'hui un système de guidage intérieur innovant, qui utilise la projection de lumière pour fournir aux visiteurs des indications de direction, ainsi que des informations détaillées sur l'état des ascenseurs. Le guidage à valeur ajoutée de ce système, qui permet d'indiquer les ascenseurs, les toilettes et d'autres installations dans le bâtiment, ainsi que des informations spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, devrait se traduire par une circulation plus fluide et plus efficace dans les bâtiments.

Guidage projeté au sol

Guidage projeté sur une porte d'ascenseur

Le système offre un guidage particulièrement pratique, qui prend la forme de grandes projections faciles à lire, au sol ou sur les murs. Les informations permettent d'indiquer où se trouvent les ascenseurs et comment s'y rendre, ce qui facilite la circulation des visiteurs dans le bâtiment.

Pour chaque ascenseur, l'étage auquel ce dernier se trouve ainsi que son niveau d'occupation sont affichés sur les portes extérieures. Une indication de passager à mobilité réduite alerte les personnes qui attendent à l'extérieur de l'ascenseur, afin qu'elles commencent à faire de la place pour permettre une sortie sans encombre.

Le système devrait fluidifier le trafic piétonnier dans les grands bâtiments, notamment les bâtiments à usage mixte présentant un mélange parfois confus de bureaux, de commerces et d'habitations. Ce système peut également être utilisé dans les espaces événementiels internationaux, qui présentent des exigences spécifiques en matière de conception universelle, afin de répondre aux besoins des personnes étrangères, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

Nous coordonnons la normalisation des systèmes de projection avec le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.