POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3110

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric met au point une solution de visualisation des ondes radioélectriques pour faciliter l'installation des systèmes de l'Internet des objets (IdO)

Objectif : définir rapidement et à moindres coûts l'implantation optimale d'équipements sans fil

Version PDF

TOKYO, 24 mai 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a mis au point une solution de visualisation des ondes radioélectriques. Elle permet de déterminer, très rapidement et avec une grande précision, l'intensité des ondes radioélectriques et de définir, de manière optimale, l'emplacement d'équipements de communication sans fil. Cette solution simule les champs électromagnétiques et permet de les visualiser de façon très rapide, évitant ainsi aux techniciens des calculs longs et coûteux lors de l'implantation d'équipements sans fil. Cette solution devrait faciliter l'introduction de systèmes IdO dans les villes, les tunnels, les bureaux et autres environnements locaux.

Caractéristiques principales

1)
Permet de visualiser rapidement et précisément les ondes radioélectriques et de détecter leurs zones d'atténuation
Pour déterminer l'intensité des ondes radioélectriques sans devoir effectuer des mesures, la solution de Mitsubishi Electric élabore un modèle 3D du secteur cible à partir de vues aériennes et d'autres sources pour connaître la hauteur des structures qui ont un impact sur l'intensité des ondes radioélectriques.

Pour visualiser rapidement et précisément les ondes radioélectriques, Mitsubishi Electric a élaboré une technologie réduisant drastiquement les temps de calcul, qui ne représentent plus que 1/100e du temps nécessaire aux méthodes existantes. Cette technologie comprend une technique de traçage des rayons X permettant de mesurer l'intensité des ondes radioélectriques, ainsi qu'un modèle statistique d'atténuation des ondes extrait d'une base de données répertoriant les mesures réelles d'ondes radioélectriques.

Le secteur cible fait ensuite l'objet d'une répartition selon la classification suivante : 1) les zones sans obstruction, dans lesquelles les ondes radioélectriques arrivent directement des antennes de transmission, 2) les zones dans lesquelles les ondes arrivent après avoir été réfléchies ou réfractées (déformées autour d'une structure) une fois et 3) les autres zones où la réflexion et la diffraction se produisent plusieurs fois. Le modèle statistique approprié est ensuite appliqué à chaque zone.

Les modèles statistiques sont élaborés à partir d'intensités réelles et mesurées d'ondes radioélectriques dans un certain nombre de zones d'un secteur défini, comme des bureaux ou des locaux commerciaux. Par rapport aux modèles statistiques existants couramment utilisés, le tout dernier de Mitsubishi Electric est le plus précis.
2)
Réduit le temps et les coûts d'implantation optimale des équipements sans fil pour les systèmes IdO

(1) Implantation de stations de base dans les tunnels
En positionnant des stations de base à des intervalles réguliers à l'intérieur d'un tunnel, il se peut qu'un nombre inapproprié de stations de base soient installées, alors que les problèmes de réception ne seront pas nécessairement éliminés à l'intérieur des virages (voir zone bleue dans l'illustration ci-dessous). La solution de Mitsubishi Electric résout ces problèmes en réduisant, par exemple, le nombre de stations de base de quatre à trois, comme dans l'illustration ci-dessous.
(2) Implantation de points d'accès sans fil LAN
Les schémas ci-dessous montrent un exemple d'implantation de points d'accès sans fil LAN dans un bureau. L'implantation initiale comprend de nombreux points d'accès et des zones mortes, tandis que la solution de visualisation des ondes radioélectriques de Mitsubishi Electric réduit les points d'accès de 6 à 4 et élimine les zones mortes.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.