POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, N° 3103
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
TOKYO, 8 mai 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur SXGA 19,0 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à 5 millimètres d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 30 juin dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde. Ce nouveau module sera exposé lors du salon Embedded Systems Expo (ESEC Spring), qui se tiendra dans le hall d'exposition du Tokyo Big Sight du 10 au 12 mai.
Ce nouveau module répondra à la demande croissante de couche de protection ultra épaisse ou utilisable avec des gants. Il offre également une détection tactile multipoint précise, même quand l'écran est mouillé. Ces caractéristiques de pointe combinées aux technologies LCD TFT éprouvées de Mitsubishi Electric conviendront à un large éventail d'applications et installations.
Produit | Modèle | Taille de l'écran | Résolution | Driver de LED | Livraison |
---|---|---|---|---|---|
Module TFT-LCD avec dalle tactile à technologie capacitive projetée |
AA190EB02-PCAP | 19,0 pouces | SXGA | Fourni | 30 juin 2017 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.