POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3098

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric achève une nouvelle tour de test d'ascenseurs à Mitsubishi Elevator Asia (Thaïlande)

Cet édifice devrait renforcer les capacités de test et d'évaluation de la société et ainsi stimuler le développement de produits dans la région

Version PDF

TOKYO, lundi 17 avril 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'une nouvelle tour de test d'ascenseurs sur le site de Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), qui construit des ascenseurs et des escaliers mécaniques destinés aux marchés hors Japon. Cette tour sera opérationnelle à partir du mois de juin. AMEC, qui a créé un centre de R&D en 2015 et une nouvelle usine l'an dernier, mettra à profit les possibilités de test et d'évaluation avancées offertes par la nouvelle tour afin de stimuler le développement de produits dans la région.

La nouvelle tour de test

Présentation de la nouvelle tour de test (et de l'usine)

  Nouvelle tour de test Nouvelle usine
Nom Kiang Fah (« Vers le ciel » en thaï) -
Zone de construction 287 m2 (surface totale au sol : 3 182 m2) 4 800 m2 (surface totale au sol : 14 400 m2)
Structure Acier ; 68,3 mètres de haut
(soit un bâtiment de 15 étages)
Acier ; trois étages
Objectif Développement, conception et évaluation d'ascenseurs Fabrication d'ascenseurs (équipement de contrôle, etc.)
Début d'activité Juin 2017 Mai 2016
Investissement 710 millions de bahts (2,2 milliards de yens)

AMEC joue un rôle central dans l'activité de fabrication d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques de Mitsubishi Electric à destination des marchés hors Japon. Afin de répondre à la demande croissante et s'adapter aux exigences de certains marchés exigeant des conceptions et des fonctionnalités spécifiques, AMEC a renforcé ses capacités de développement et d'ingénierie en créant un centre de R&D en octobre 2015. Par ailleurs, elle a augmenté sa capacité de production de 50 %, atteignant ainsi les 20 000 unités, en ouvrant une nouvelle usine en mai 2016.

La société a pris la décision de bâtir une tour de test plus haute afin d'évaluer les modèles à moyenne et grande vitesse. Elle s'adapte ainsi à la nouvelle volonté de construction de bâtiments de plus grande taille et se donne les moyens de développer des modèles spéciaux destinés à un secteur en pleine expansion : le renouvellement des ascenseurs. Cette nouvelle tour permettra à l'entreprise de vérifier un plus grand nombre de produits, y compris les modèles à grande vitesse. AMEC prévoit donc de réduire ses frais et les délais de livraison en renforçant ses capacités de développement locales.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.