POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3067
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
TOKYO, 10 novembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que le lancement des escaliers mécaniques S-series, qui renforcent la sécurité des usagers et offrent des économies d'énergie de haut niveau, aura lieu le 14 novembre. L'objectif de ventes annuelles est fixé à 1 000 unités en dehors du Japon.
Modèle SAS avec panneaux vitrés
Modèle SAL avec panneaux vitrés et éclairage sous les mains courantes
Modèle SAP avec panneaux en acier inoxydable
Escaliers mécaniques S-series de Mitsubishi
Nom du produit | Type* | Vitesse nominale | Tarif | Lancement | Objectifs de ventes |
---|---|---|---|---|---|
Escaliers mécaniques S-series | Type S1000 Type S800 Type S600 |
30 mètres par minute | Sur devis | 14 novembre | 1 000 unités par an |
*Usagers par marche – S1000 (largeur de marche : 1 000 mm) : 2 usagers ; type S800 (800 mm) et type S600 (600 mm) : 1 usager
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.