POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3066
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Les lunettes intelligentes de RA contribuent à réduire la charge de travail et à garantir la précision des données
TOKYO, 7 novembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement d'une technologie d'assistance à l'entretien faisant appel à la réalité augmentée (RA) et qui s'appuie sur un modèle tridimensionnel. Elle permet au technicien portant ces lunettes intelligentes de vérifier l'ordre de l'inspection sur un écran de RA, puis de consigner les résultats en les dictant. Cette technologie contribue à réduire la charge de travail et à éviter les erreurs de saisie, car les informations peuvent être saisies vocalement, même dans des environnements bruyants. Le système devrait être utilisé dans de nombreuses tâches d'entretien, telles que l'inspection des stations d'épuration des eaux et des systèmes électriques des bâtiments.
Le nouveau système de RA de Mitsubishi Electric réalise des inspections intuitives
Nouvelle technologie | Technologie traditionnelle | |
---|---|---|
Fonctionnement | Écran de RA basé sur un modèle tridimensionnel | Écran de RA bidimensionnel |
Reconnaissance vocale utilisant l'apprentissage profond | Reconnaissance vocale utilisant un simple modèle statistique (modèle de Markov caché) |
|
Performances | Positionnement de l'objet avec une marge d'erreur maximale de 1,2 cm à 60 cm | Positionnement de l'objet avec une marge d'erreur maximale de 4,0 cm à 60 cm |
95 % de précision à 85 dbA max. | 90 % de précision à 85 dbA max. |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.