POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3063

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va lancer pas moins de 200 dispositifs d'automatisme industriel compatibles avec le réseau CC-Link IE Field Basic

Agrandir le champ d’application des solutions e-F@ctory pour faire avancer la fabrication grâce à l'Internet des objets

Version PDF

TOKYO, 27 octobre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement séquentiel de plus de 200 automatismes industriels (FA) pour les produits CC-Link IE Field Network de la société, à compter du 31 octobre. Ces dispositifs, qui comprennent des automates programmables, des servo-amplificateurs, des interfaces homme-machine (IHM) et des onduleurs, seront compatibles avec CC-Link IE Field Network Basic, un réseau de terrain ouvert utilisant une communication Ethernet à usage général de 100 Mbps pour connecter les contrôleurs et autres appareils. La nouvelle gamme va étendre le champ d'application des solutions e-F@ctory, qui intègrent les technologies FA et IT pour réduire les coûts totaux, du développement à la production en passant par la maintenance. Mitsubishi Electric estime que ses nouveaux dispositifs FA aideront les utilisateurs à mieux visualiser les opérations sur leurs sites de production, à gagner en efficacité et à faire avancer la fabrication grâce à l'Internet des objets.

Points forts des dispositifs FA compatibles avec CC-Link IE Field Network Basic

1)
Construire des systèmes rapidement et sans expertise spéciale
-Compatibles avec les appareils et les équipements à petite échelle qui manquent généralement de réseau
-Tous les produits ont hérité des fonctionnalités de CC-Link IE Field Network et les paramètres de lots assurent une configuration du réseau facile, sans connaissances techniques au sujet d’Ethernet
-Le nombre d'appareils liés et les adresses sont définis automatiquement, ce qui contribue à réduire le temps de construction de 40 %*
*Pourcentage basé sur la comparaison des paramètres des outils d'ingénierie de Mitsubishi Electric entre CC-Link et CC-Link IE Field Network Basic.
2)
Construction de réseau hautement flexible
-L’Ethernet à usage général contribue à réduire les coûts en utilisant un seul câblage réseau, des systèmes IT d’ordre élevé aux dispositifs situés dans l’atelier de production
-Vaste gamme de dispositifs FA compatibles avec CC-Link IE Field Network Basic

Contexte

Les environnements de production de toutes les tailles sont mis à niveau grâce à l’utilisation des technologies informatiques et IdO (Internet des objets) pour répondre aux besoins de plus en plus divers et sophistiqués de l’industrie manufacturière. Les progrès spécifiques accomplis incluent une productivité améliorée grâce à la visualisation des opérations d'usine, de la traçabilité et de l’entretien préventif pour éviter toute panne d'équipement. Les nouveaux dispositifs FA de Mitsubishi Electric, tous compatibles avec CC-Link IE Field Network Basic, vont aider à accentuer ces progrès en étendant le champ d’application des solutions e-F@ctory.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.