POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3046
Destiné aux BTS de petite taille et à faible consommation d'énergie pour des performances élevées
TOKYO, 31 août 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé un transistor à électron à haute mobilité au nitrure de gallium (GaN-HEMT) avec une puissance de sortie de 220 W, offrant une efficacité de premier plan* pour les stations émettrices-réceptrices de base (BTS) fonctionnant dans les systèmes de communication mobile de quatrième génération (4G) à bande 2,6 GHz. Des échantillons seront mis à disposition à partir du 1er novembre.
*Selon Mitsubishi Electric, à partir du 31 août 2016
Nouveau GaN-HEMT pour BTS 4G 2,6 GHz (MGFS53G27ET1)
Les systèmes de communication mobile 4G à haute vitesse, intégrant les réseaux LTE (Long Term Evolution) et LTE-Advanced, sont sur le point d'être équipés de BTS à macrocellules de plus en plus petites, afin d'augmenter la capacité de données et de réduire la consommation d'énergie. Le nouveau GaN-HEMT hautement efficace de Mitsubishi Electric pour les BTS macrocellules à bande 2,6 GHz a pour objectif d'aider à concevoir des BTS toujours plus petits et à puissance plus faible.
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Veuillez noter que les communiques sont exacts au moment de la publication, mais peuvent etre sujets a modifications sans preavis.