POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3037
Ce dispositif contribuera à accélérer les vitesses de transmission des équipements de communication mobiles en extérieur
TOKYO, 20 juillet 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une diode laser à rétroaction répartie (DFB) à 25 Gbps destinée à la transmission optique entre les stations de base et les bureaux centraux reliés par des réseaux d'accès par radio au sein de systèmes de télécommunications mobiles. Ce dispositif sera commercialisé dès le 1er septembre.
Diode laser à rétroaction répartie (DFB) à 25 Gbps (ML764AA58T)
Les émetteurs-récepteurs des équipements de communication qui utiliseront les réseaux mobiles dernière génération doivent prendre en charge les transmissions à 25 Gbps et supporter une grande variété de conditions météorologiques, le tout dans un format compact. Pour répondre à ces exigences, la nouvelle diode laser DFB TO-CAN de Mitsubishi Electric offre une modulation à 25 Gbps, fonctionne sur une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20 °C et 85 °C, caractéristique unique dans le secteur, et sa taille est conforme à la norme SFP28 portant sur les émetteurs-récepteurs compacts 25 Gbps.
Produit | Modèle | Fonctionnalité | Date de lancement |
---|---|---|---|
Diode laser à rétroaction répartie (DFB) à 25 Gbps | ML764AA58T | -longueur d'onde de 1310 nm -assemblage TO-CAN de 5,6 mm |
1er septembre 2016 |
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.