POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2983
Il permet de réduire la consommation énergétique des réseaux d'accès par radio
TOKYO, 20 janvier 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement imminent d'un transmetteur optique de 10 Gbit/s destiné à la transmission de gros volumes de données à grande vitesse entre les stations de base et les bureaux centraux reliés par des réseaux d'accès par radio au sein de systèmes de télécommunications mobiles. Le module, qui intègre un laser modulateur électro-absorbant (EML) et un sous-ensemble de transmission optique (TOSA), permet de réduire les variations de longueur d'onde dans les opérations de multiplexage en longueur d'onde dense (DWDM). Mitsubishi Electric commercialisera son nouveau module EML-TOSA le 1er février.
Le module est conforme aux normes XMD-MSA (Miniature Device Multi Source Agreement) 10 Gbit/s et est fourni dans un profilé cylindrique (type canette et non boîtier) adapté à la production en série.
Module EML-TOSA 10 Gbit/s DWDM type cylindrique
Dans le cadre des systèmes mobiles LTE et LTE-Advanced de 4e génération (4G), la technologie DWDM s'est imposée comme un moyen de réduire la consommation énergétique des modules de transmission optique chargés du transfert de données entre les stations de base et les bureaux centraux. Le nouveau module EML-TOSA cylindrique de Mitsubishi Electric est compatible DWDM et son transmetteur TOSA peut fonctionner jusqu'à une température maximale de 95 °C, une caractéristique unique sur le marché.
Produits | Modèle | Distance de transmission | Plage de températures de fonctionnement |
Date de lancement |
---|---|---|---|---|
Module EML-TOSA 10 Gbit/s DWDM type cylindrique |
FU-615REA | 25 km | -40 ℃ à +95 ℃ | 1er février 2016 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.