POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2976
Afin de renforcer le développement et la production et d'accélérer l'expansion des activités liées aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques
TOKYO, 15 décembre 2015- Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui son projet de construction d'une nouvelle usine pour Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. (KMEC) à Songdo, dans la zone économique franche d'Incheon en Corée du Sud. La relocalisation des bases de développement et de fabrication de KMEC vers la nouvelle usine renforcera la capacité de Mitsubishi Electric à répondre à la demande mondiale d'ascenseurs à haute vitesse, notamment en multipliant la capacité de production annuelle par 2,5 pour atteindre 4 000 unités.
Le centre de R&D de l'usine accueillera certaines fonctions de développement basées actuellement chez Inazawa Works, l'usine-mère d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques de Mitsubishi Electric, située dans la préfecture d'Aichi au Japon. Cette migration permettra à KMEC de travailler en collaboration plus étroite avec l'usine d'Inazawa Works en matière de développement de produits, et de répondre ainsi aux besoins du marché mondial de manière plus efficace.
L'accent sera particulièrement mis sur l'intégration stratégique des fonctions de vente, d'ingénierie, de développement, de fabrication, d'installation et de maintenance. En conséquence, les besoins du marché se reflèteront mieux dans les processus de développement et de vérification des produits de KMEC.
La nouvelle usine permettra d'améliorer la gamme d'ascenseurs à haute vitesse Mitsubishi Electric pour les clients du monde entier. Les capacités avancées en ingénierie de KMEC permettront à Mitsubishi Electric de planifier une offre d'ascenseurs à haute vitesse capables d'atteindre des vitesses de 360 mètres par minute, dans un avenir proche. D'autre part, produire en Corée du Sud favorisera la compétitivité des ascenseurs à haute vitesse de Mitsubishi Electric en termes de prix. Ainsi, outre le fait d'étendre les capacités de Mitsubishi Electric à fournir les marchés mondiaux et tout particulièrement les régions ASEAN et du Moyen-Orient, KMEC aidera à répondre à la demande de renouvellement des ascenseurs à haute vitesse, dans ces mêmes marchés et au-delà.
Un point notable : la nouvelle usine accélèrera la production d'ascenseurs de la série NexPia, conçus spécifiquement pour le marché de bâtiments de faible hauteur de tailles petite et moyenne, qui est en pleine expansion en Corée du Sud. Selon les prévisions, la demande devrait rester stable ; dans le pays, le marché des nouvelles installations d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques devrait atteindre environ 24 000 unités d'ici la fin de l'exercice, en mars prochain.
Depuis sa création en 2001, KMEC a régulièrement développé son activité d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques sur le marché sud-coréen. Depuis 2008, l'usine exporte des ascenseurs à haute vitesse de grande qualité et à des prix compétitifs et sert de point central à Mitsubishi Electric pour fournir ce type de modèles au monde entier.
Implantation | Zone économique franche d'Incheon, ville métropolitaine d'Incheon, République de Corée |
---|---|
Surface du site | 18 200 mètres carrés |
Surface au sol | 19 300 mètres carrés |
Objectif | Développement et fabrication d'équipements pour ascenseurs et escaliers mécaniques |
Occupation des lieux | Avril 2017 |
Capacité de production | 4 000 unités par an |
Investissement | Environ 33 milliards de won coréens (env. 27 millions de dollars américains) |
Employés | Environ 120 (à l'ouverture de la nouvelle usine) |
Bâtiments annexes | Tour de test d'ascenseurs de 80 mètres et centre de formation sur le terrain |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.