POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2973
Une résistance aux vibrations et une plage de de températures de fonctionnement inégalées sur le marché
TOKYO, 25 novembre 2015 – Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau module LCD TFT SVGA 10,4 pouces Tough Series. Il est destiné à un large éventail d'applications industrielles dans les domaines de la construction, des véhicules agricoles, de l'automatisation industrielle, des équipements de tissage, et bien d'autres encore. Ce module offre une résistance aux vibrations et aux accélérations de 6,8 G, sept fois supérieure à celle des modules conventionnels. Il affiche une plage de températures de fonctionnement comprise entre -40 et 85 °C et offre une luminosité de 1 500 cd/m2, une prouesse dans le secteur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 1er décembre dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Module LCD TFT couleur Tough Series
Mitsubishi Electric AT104SN11
Le nouveau module doit satisfaire la demande croissante du marché à la recherche d'écrans LCD TFT offrant une résistance accrue aux températures extrêmes et aux fortes vibrations dans des applications variées.
Produits | Modèle | Luminosité (cd/m2) |
Livraison |
---|---|---|---|
Module LCD TFT SVGA 10,4 pouces Tough Series |
AT104SN11 | 1 500 | mardi 1 décembre 2015 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.