POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2962
Les tous derniers produits et technologies seront dévoilés, et le visiteur pourra même participer à certaines d'entre elles.
TOKYO, 30 septembre 2015 : Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui l'exposition prochaine d'une gamme de produits et de technologies de pointe lors du CEATEC JAPAN 2015, qui se tiendra au centre d'expositions Makuhari Messe à Chiba (Japon) du 7 au 10 octobre. Le stand Mitsubishi Electric (N° 3L113) sera situé dans le hall 3, dans la zone Lifestyle & Society Stage.
Le fil conducteur sera « Les capacités technologiques de Mitsubishi Electric qui préparent l'avenir ». La société présentera certaines de ses technologies et produits récents, et organisera des expositions « pratiques » lors desquelles les visiteurs pourront tester directement les innovations en question. Parmi ces évènements, le système Quasi-Zenith Satellite System avec une précision au centimètre près, un système audio/de navigation avancé, des technologies pour les ascenseurs à très haute vitesse, et bien d'autres.
Visuelle
- Démonstration sensorielle d'un écran LCD utilisant la technologie de rétroéclairage RGB au laser afin d'afficher 98 % de la gamme de couleurs spécifiée pour le format Ultra HD 4K/8K par la norme Rec. 2020.
- Technologies de reconstruction 3D pour réorganiser les bureaux et autres espaces en construisant des modèles 3D de précision sur des tablettes équipées de capteurs 3D
Spaciale
- Diffusion d'une vidéo présentant les applications du Quasi-Zenith Satellite System et panneaux tactiles présentant la technologie de positionnement du satellite au centimètre près
- Modélisation en mouvement du télescope ultra-large du National Astronomical Observatory of Japan, prévu d'être opérationnel en 2024. Le Thirty Meter Telescope (Télescope de trente mètres) sera construit à Mauna Kea, Hawaii, dans le cadre d'une collaboration entre le Japon, les États-Unis, le Canada, la Chine et l'Inde
Sécurité
- Vidéo de simulation de détection précoce des tsunamis, modèle présentant des technologies radar laissant plus de temps à l'évacuation
- Modèle de réseau de caméras de surveillance incorporant des technologies sans fil permettant une installation facile pour une utilisation provisoire, démonstration avec le produit réel
- Démonstration de caméras de surveillance de sécurité à distance avec le système de surveillance MELOOK 3, contenant jusqu'à 32 caméras et des capacités de zoom très puissantes
Confort
- Démonstration sensorielle dans une voiture équipée du système audio et de navigation DIATONE SOUND. NAVI, équipé de technologies acoustiques avancées DIATONE
- Démonstration manuelle de technologies pour ascenseur à très haute vitesse pour des trajets silencieux et sans à-coups dans la tour de Shanghai, pour aller du deuxième sous-sol au 119e étage en 55 secondes environ à la vitesse de 18 mètres par seconde
- Présentation des initiatives prises pour les réseaux de communication mobile 5G, et exposition de la nouvelle antenne réseau à commande de phase active (Active Phased Array Antenna, APAA)
Notez que les communiqués sont exacts au moment de leur publication, mais qu'ils peuvent être sujets à modifications sans préavis.