POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2957
Pour la promotion de systèmes de distribution de courant continu moyenne tension, répondant aux besoins environnementaux
TOKYO, 14 septembre 2015 – Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui son projet de construction d'une installation pour le développement et la démonstration de systèmes de distribution de courant continu moyenne tension (MVDC*), au sein du Power Distribution System Center à Marugame, au Japon. Les opérations devraient débuter en avril 2016. La distribution MVDC réduit les pertes d'électricité lors de la livraison, ce qui rend les technologies associées plus avantageuses pour les entreprises souhaitant réduire leur empreinte environnementale.
En effet, les systèmes de distribution respectueux de l'environnement combinant énergies renouvelables (solaire, éolienne...) et accumulateurs électriques gagnent en popularité. Ces systèmes génèrent de l'électricité en courant continu et la transforment en courant alternatif pour un usage général. Cependant les appareils de communication et numériques n'utilisent que du courant continu. La reconversion du courant alternatif en courant continu entraîne une perte d'énergie. La distribution MVDC élimine le problème de conversion du courant continu et réduit les pertes d'énergie. Ainsi, les installations réduisent leurs coûts, en utilisant des câbles d'alimentation plus fins ou en transmettant l'électricité sur de plus longues distances. Les technologies CC sont donc amenées à être réévaluées. C'est pourquoi Mitsubishi Electric se rapproche des besoins de ce nouvel écosystème en réutilisant les technologies CC existantes, comme les cartes de distribution pour la conservation d'énergie des centres de données ou les circuits rapides pour les lignes ferroviaires. Cette installation permettra en même temps à l'entreprise de développer la nouvelle génération de technologies MVDC et de faire bénéficier les clients de cette valeur ajoutée.
Implantation | 8 Horai-cho, Marugame, Préfecture de Kagawa, Japon |
---|---|
Zone de construction | Environ 180 mètres carrés (surface de plancher brute : environ 500 mètres carrés) |
Structure | Construction en acier à trois étages |
Début des travaux | Septembre 2015 |
Fin des travaux | Mars 2016 |
Occupation des lieux | À partir d'avril 2016 |
Investissement | Environ 500 millions de yen |
Axes prioritaires | Appareils commutateurs, génération d'énergie solaire, génération d'énergie éolienne, accumulateurs électriques, systèmes de charge SME et CC |
*Tensions inférieures à 1 500 V CC comme spécifié par la norme internationale IEC60364 de la Commission Électrotechnique Internationale.
Le Power Distribution System Center de Mitsubishi Electric, situé à Marugame, dans la préfecture de Kagawa, a été fondé en 1979 pour fabriquer des disjoncteurs et des dispositifs de commutation. Cette installation a produit son millionième disjoncteur en mars 2014.
Notez que les communiqués sont exacts au moment de leur publication, mais qu'ils peuvent être sujets à modifications sans préavis.