POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2955
La première entreprise japonaise à fournir des systèmes lidar à effet Doppler terminal en dehors du Japon
TOKYO, 2 septembre 2015 – Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec le Hong Kong Observatory (HKO), un ministère du Gouvernement de Hong Kong, pour fournir à l'aéroport international de Hong Kong (HKIA) deux systèmes lidar à effet Doppler terminal capables de détecter le cisaillement du vent et des turbulences de faible niveau pendant des conditions de non précipitation. Le système utilise un laser pulsé mono-fréquence pour capturer le mouvement des poussières et des petites particules dans l'air et ainsi prendre ses mesures.
Dimensions | 2,8 L x 2,2 P x 2,6 H (m) |
---|---|
Poids | Moins de 2 tonnes |
En mars dernier, au Japon, Mitsubishi Electric a fourni des systèmes similaires à l'aéroport international de Tokyo.
Avant cela, la compagnie a livré au HKIA des radars météorologiques Doppler terminal (TDWR) qui détectent le cisaillement du vent et les turbulences au cours de précipitations, à l'aide de signaux hyperfréquence visant à mesurer le mouvement des gouttes de pluie dans l'atmosphère. L'association du TDWR et des systèmes lidar à effet Doppler terminal permettent à l'aéroport d'observer le cisaillement du vent et les turbulences quelles que soient les conditions météorologiques, assurant ainsi une sécurité renforcée.
Mitsubishi Electric va de l'avant et continue de développer des systèmes lidar à effet Doppler de plus en plus avancés et fiables en tant que premier fournisseur mondial de ces systèmes.
Notez que les communiqués sont exacts au moment de leur publication, mais qu'ils peuvent être sujets à modifications sans préavis.