Mitsubishi Electric Dans le monde
Événement spécial – Écosse
Participer à la lutte contre la pandémie Mitsubishi Electric – Livingston
Novembre 2020
James Cox et Mhairi Mallon travaillent pour la filiale de Mitsubishi Electric à Livingston, en Écosse, où se trouve l'usine Mitsubishi Air Conditioning Europe (M-ACE). M. Cox est un agent logistique. À l'aide de son chariot élévateur, il charge des produits à des fins de livraison aux bureaux de vente. Mme Mallon est ingénieur de production. Elle a dirigé la conception et l'installation d'une nouvelle chaîne de production au cours des deux dernières années.

Ils ont tous les deux vu leur existence bouleversée par la pandémie de COVID-19. Le 23 mars 2020, le gouvernement britannique annonce le début du confinement. Tous les sites de fabrication de Mitsubishi Electric doivent alors fermer, et la grande majorité des collaborateurs se retrouvent en congé, ce qui leur permet de conserver leur travail et de se protéger.
Pendant ce congé, James Fox décide de consacrer son temps à des activités constructives. Sur les conseils de sa femme, il rejoint Livingston Roundtable, une association à but non lucratif locale. Il est désormais trésorier du groupe et, avec l'aide d'autres bénévoles, il a livré plus de 5 500 repas à des personnes dans le besoin et recyclé des marchandises à courte durée de vie fournies par des supermarchés pour les proposer à des banques alimentaires locales. Il a également distribué des équipements de protection personnelle (EPI) adaptés et du gel hydroalcoolique dans la région de West Lothian.
Pendant ce temps, Mhairi Mallon s'est portée volontaire à l'hôpital Glasgow Royal Infirmary. Trois ou quatre jours par semaine, elle a livré des EPI aux différents services, mis au point et distribué des colis de soins aux patients, et mis en place des appels vidéo entre des patients et leur famille, dont certains ont été séparés pendant plus de six semaines.

Ci-dessus : James Cox (à l'extrême gauche) se prépare à livrer des repas aux personnes âgées et aux familles dans le besoin dans toute la région de West Lothian.
Ci-dessous : Mhairi Mallon (deuxième en partant de la droite) sur son lieu de travail bénévole
Le personnel de M-ACE a continué à surveiller la situation, suivant d'un œil attentif les directives et les conseils du gouvernement pour s'assurer que l'usine serait aussi sûre que possible lorsqu'il serait temps de la rouvrir, et que le risque de transmission de la maladie serait maintenu au strict minimum.
Quand Mme Mallon a été rappelée au travail, elle a participé à la préparation de l'usine M-ACE après le confinement. Avec l'aide d'autres ingénieurs, elle a mis en place des mesures assurant la distanciation sociale. L'objectif premier était de maintenir une distance de deux mètres entre les ouvriers.

En haut à gauche : Protection en plastique dur transparent Perspex utilisée comme séparateur entre les opérateurs
En haut à droite : Zone de désinfection manuelle
En bas à gauche : Espace au sein de la cantine
En bas à droite : Système de contrôle de la température
Le 5 mai, la production a repris à l'usine de Livingston. Près de 500 collaborateurs comme James Fox sont revenus à l'usine, travaillant dans le respect des nouvelles directives. Il a fallu un peu de temps pour s'adapter au nouveau système, mais la ligne de production a pu créer 163 unités dans les 24 premières heures d'ouverture de l'usine. Il n'est pas simple de se conformer aux directives du gouvernement tout en respectant les exigences de production et en maintenant des niveaux de qualité élevés, mais tous les collaborateurs de la société s'efforcent de faire de cet objectif une réalité.
James Fox et Mhairi Mallon ont tous les deux trouvé un sens à leur travail bénévole pendant le confinement. Cette période a été parfois difficile, mais le fait de venir en aide, selon leurs moyens, à d'autres personnes moins chanceuses les a galvanisés. Ils se sont sentis récompensés par un sentiment de fierté et de réussite, mais aussi par les marques de gratitude qu'ils ont reçues.
Lors de terribles événements comme ceux-ci, il est important de voir que les personnes qui nous entourent se soucient de notre bien-être et de notre sécurité, et sont prêtes à faire ce qu'il faut pour aller dans ce sens. Dans le même temps, il est également crucial de se tourner sur l'avenir. Nous devons continuer d'espérer que cette période agitée s'achèvera bientôt, mais aussi rester vigilants et faire en sorte que les difficultés que nous avons affrontées ne se reproduiront pas.