DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3183
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Sarà in grado di supportare trasmissioni ad alta velocità e comunicazione su fibra ottica a elevata capacità
TOKYO, 7 marzo 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna che il 1° aprile avranno inizio le spedizioni di un sottoassieme trasmettitore ottico (TOSA) con diodi laser in grado di supportare trasmissioni ottiche da 400 Gbps. Il nuovo TOSA, se utilizzato in un set di due elementi, può essere adottato nella prima soluzione di modulatore ad elettroassorbimento con diodi laser (EML)-TOSA del settore per applicazioni IEEE 400GBASE-LR8. Il dispositivo verrà presentato alla Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018 (OFC) che si terrà a San Diego, California, dal 13 al 15 marzo.
Dispositivo EML-TOSA da 400 Gbps compatto e integrato FU-402REA-41 (in alto) e FU-402REA-42 (in basso)
In risposta alla domanda di una maggiore capacità di dati, il nuovo TOSA con diodi laser di Mitsubishi Electric offre un volume di trasmissione di 400 Gbps per strutture di comunicazione a elevata capacità (data center e così via) e reti per la trasmissione ottica ad alta velocità.
Prodotto | Modello | Caratteristiche | Data di spedizione |
---|---|---|---|
EML-TOSA da 400 Gbps integrato compatto | FU-402REA-41 (per lunghezze d'onda brevi) |
- EML per lunghezze d'onda da 1273,54, 1277,89, 1282,26 o 1286,66 nm - Connettore LC |
1° aprile 2018 |
FU-402REA-42 (per lunghezze d'onda lunghe) |
- EML per lunghezze d'onda da 1295,56, 1300,05, 1304,58 o 1309,14 nm - Connettore LC |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.