Comunicados de imprensa

Mitsubishi Electric desenvolve chip de transmissão de banda ultralarga para sistemas sem fios multifuncionais

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3305

Tóquio, 26 de setembro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu o primeiro* chip de transmissão de banda ultralarga do mundo com capacidade de bandas S, C e X, concebido para sistemas sem fios multifuncões. Espera-se que o novo chip facilite a redução do tamanho dos módulos de transmissão e aumente o alcance de transmissão dos sistemas sem fios. Os detalhes técnicos serão apresentados durante a Conferência Europeia de Micro-ondas/Conferência Europeia de Circuitos Integrados de Micro-ondas (EuMC, European Microwave Conference/EuMIC, European Microwave Integrated Circuits Conference) de 2019, com início a 29 de setembro, em Paris, França.

  1. * De acordo com a pesquisa da Mitsubishi Electric, à data de 26 de setembro de 2019

Fig. Sistema sem fios multifunções com o chip de banda ultralarga

Principais funcionalidades

  1. 1)Nova configuração do amplificador que oferece características de banda larga
    • O amplificador incorporado no novo chip está configurado em duas fases discretas: um amplificador de primeira fase distribuído e um amplificador de segunda fase com correspondência reativa combinam-se para fornecer capacidades de banda ultralarga.
    • Um novo chip constituído por um amplificador e um comutador que cobrem uma largura de banda fracionada de 125% nas bandas S, C e X permite a redução do tamanho dos módulos de transmissão.
  2. 2)Design partilhado dos dois chips proporciona uma potência de saída elevada
    • Os chips foram concebidos para reduzirem a perda de reflexão quando estão ligados entre si. Este design partilhado permite uma potência de saída elevada, mantendo as características da banda larga.
    • O chip atinge uma potência de saída superior a 20 watts como módulo de transmissão, um desempenho elevado que satisfaz a necessidade de frequências de transmissão de banda larga dos sistemas sem fios.

Nota

Tenha em atenção que as informações apresentadas nos comunicados de imprensa são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.


Consultas

Contacto para a imprensa

Questões de clientes