Comunicados de imprensa
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3299
TÓQUIO, 4 de setembro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu aquele que se acredita ser o primeiro sensor de corrosão de metal do mundo* pequeno o suficiente para ser instalado em placas de circuito impresso. O novo sensor utiliza tecnologia de monitorização da corrosão de metal desenvolvida pela Mitsubishi Electric que deteta o grau de corrosão dos componentes metálicos causado por gases corrosivos, como compostos de enxofre na atmosfera. A implementação de vários sensores com diferentes níveis de resistência à corrosão permite detetar o grau de corrosão por fases, ajudando a evitar avarias em equipamentos. A Mitsubishi Electric planeia implementar a nova tecnologia no seu próprio portefólio de equipamentos industriais.
Exemplo de implementação do novo sensor
Quando os metais são expostos a gases corrosivos na atmosfera, a corrosão progride da superfície para o interior e transforma-se em ferrugem. Uma vez que a resistência elétrica da ferrugem é dezenas de milhares de vezes superior à do metal, o progresso de qualquer corrosão pode ser avaliado através da medição do aumento da resistência elétrica.
Configuração do sensor de corrosão |
|
---|---|
Dimensões (L×P) |
1,6 mm x 0,8 mm – o tamanho não varia independentemente do material ou espessura do revestimento de metal ou do nível de resistência da resistência |
Tenha em atenção que as informações apresentadas nos comunicados de imprensa são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.