PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3257
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Permite aos sistemas de condução autónoma e de condução assistida funcionarem mesmo sob condições de nevoeiro denso ou de precipitação intensa
TÓQUIO, 13 de fevereiro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento de uma tecnologia de deteção para uma deteção altamente precisa dos perímetros de veículos, mesmo sob condições de nevoeiro denso ou de precipitação intensa. A tecnologia deverá permitir aos sistemas de condução autónoma e de condução assistida funcionarem de forma estável mesmo sob condições meteorológicas adversas, onde a precisão de deteção dos sensores convencionais tende a deteriorar-se significativamente.
Os esforços de pesquisa e desenvolvimento continuam focados no aumento da precisão de deteção dos sensores utilizados nos sistemas de condução autónoma e de condução assistida. Estes sistemas dependem de diversos tipos de sensores para confirmar as posições, velocidades, tamanhos, etc. de obstáculos nas trajetórias de veículos. No entanto, até ao momento, os sistemas convencionais que recorrem a este tipo de sensores não demonstraram um bom desempenho sob condições de nevoeiro denso ou de precipitação intensa, que diminuem a permeabilidade das ondas elétricas e de laser e a visibilidade das câmaras.
A nova tecnologia seleciona e integra informações de vários sensores com base na fiabilidade das informações. Os dados em séries de tempo (velocidade, largura, orientação, distância, etc.) obtidos a partir de vários sensores são analisados em tempo real para prever a fiabilidade das informações de cada sensor afetada pelo tempo, com base na respetivas caraterísticas. Através da seleção e integração de informações ditas altamente fiáveis, é possível efetuar uma deteção de alta precisão mesmo sob condições meteorológicas adversas. A tecnologia foi implementada em testes com um sistema de travagem autónoma de emergência (AEB, autonomous emergency braking) para verificar o desempenho de veículos reais sob condições meteorológicas adversas e confirmou-se que o sistema consegue executar uma travagem de emergência segura mesmo sob condições nas quais os sensores geralmente demonstram fraco desempenho. No futuro, a empresa irá efetuar testes de avaliação em ambientes reais e continuar a desenvolver tecnologia com o objetivo de comercialização a partir do ano 2023. A empresa espera, no futuro, aplicar esta tecnologia em veículos autónomos para mudanças de faixa seguras e precisas mesmo sob condições meteorológicas adversas.
Método de deteção | Desempenho | Condições | Velocidades [km/h] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia desenvolvida | Seleciona e integra informações fiáveis obtidas a partir de vários sensores | O sistema AEB funciona sob nevoeiro denso ou precipitação intensa | Precipitação [mm/h] |
80 | 10~40 | ||
Visibilidade com nevoeiro [m] | 15 | 10~15 | |||||
Tecnologia convencional | Seleciona e integra informações de sensores utilizando funções pré-definidas | O sistema AEB não funcionou sob nevoeiro denso ou precipitação intensa | Precipitação [mm/h] |
80 | Não funciona | ||
Visibilidade com nevoeiro [m] | 15 | Não funciona |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.