PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3237
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Espera-se que contribua para a comunicação de grande capacidade e para a redução do consumo de energia nas estações base móveis
TÓQUIO, 10 de janeiro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento do primeiro* amplificador do mundo de nitreto de gálio (GaN) controlado digitalmente e de banda ultralarga, que é compatível com uma gama líder a nível mundial de bandas inferiores a 6 GHz com foco nos sistemas de comunicação móvel de quinta geração (5G). Com uma classificação de eficiência energética** superior a 40%, espera-se que o amplificador contribua para a comunicação de grande capacidade e para a redução do consumo de energia nas estações base móveis.
*De acordo com a investigação da Mitsubishi Electric, à data de 10 de janeiro de 2019
**Nível de potência de saída equivalente ao sinal de modulação com relação potência de pico/potência média (PAPR) de 6,5 dB
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.