PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3235
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
A potência de saída de luz pulsada de 3,0 W sem precedentes irá resultar em projetores extrabrilhantes e de dimensões reduzidas
TÓQUIO, 19 de dezembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar, a 1 de abril de 2019, o díodo de laser (LD, laser diode) de impulsos ML562G86 para projetores, que inclui uma luz vermelha vibrante de 638 nanómetros (nm), uma potência de saída recorde de 3,0 W com um funcionamento por impulso e um tempo médio até falha1 (MTTF, mean time to failure) de mais de 20 000 horas. A alta potência de saída e o amplo intervalo de temperaturas de funcionamento do ML562G86 irão contribuir para a melhoria da luminosidade e diminuição das dimensões do projetor. A venda de amostras terá início a 11 de janeiro de 2019.
1Avaliação padrão de fiabilidade
Díodo de laser vermelho de alta potência de 638 nm de comprimento de onda (ML562G86)
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.