PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3227
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Contribuirá para o fornecimento estável de energia de turbinas eólicas de grande escala
TÓQUIO, 19 de novembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que recebeu uma encomenda do seu sistema de gestão de energia, BLEnDer® RE, para a monitorização e o controlo de baterias e dos sistemas de condicionamento de energia (PCS) do que a empresa acredita que virá a tornar-se o maior sistema de armazenamento de energia do mundo (240 MW de potência de saída e 720 MWh de capacidade nominal) na subestação Kita-Toyotomi em Toyotomi, Teshio, Hokkaido, detida pela North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation. A encomenda foi adjudicada pela Chiyoda Corporation, que irá executar a conceção, engenharia e construção do "Projeto-piloto do Reforço da Rede Elétrica para Turbinas Eólicas", liderado pela North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation sob os auspícios da Agência de Recursos Naturais e de Energia do Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Espera-se que o sistema de armazenamento de energia comece a funcionar em março de 2023.
A zona norte de Hokkaido, no norte do Japão, tem condições de vento favoráveis e terrenos descampados abundantes, tornando a área adequada para a construção de turbinas eólicas. Os fornecedores de energias renováveis têm se candidatado para a construção de parques eólicos na área. No entanto, à medida que estes parques eólicos se multiplicam, as flutuações na sua produção de energia terão um impacto cada vez maior no equilíbrio entre o fornecimento e a necessidade de energia elétrica. Consequentemente, os sistemas de armazenamento de energia devem ser introduzidos para melhorar o equilíbrio e, desta forma, reforçar a rede elétrica com um fornecimento estável de energia.
No âmbito do projeto-piloto, a Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation irá introduzir instalações de transmissão e sistemas de armazenamento de energia de alta capacidade, de forma a permitir que conjuntos de turbinas eólicas de grande escala de mais de 500 MW sejam ligados à rede elétrica na zona norte de Hokkaido.
O sistema de gestão de energia, BLEnDer® RE, monitoriza e controla as baterias para o fornecimento de energias renováveis. O sistema, que incorpora a fiável tecnologia de gestão de energia da Mitsubishi Electric para garantir o fornecimento estável de energia, irá ajudar a equilibrar o fornecimento e a necessidade de energia elétrica com, por exemplo, excedentes de energia a partir de energias renováveis. Além disso, irá assistir no cumprimento dos rigorosos códigos da rede elétrica de Hokkaido para a ligação de sistemas privados de geração de energia (sistemas fotovoltaicos e turbinas eólicas) à rede elétrica para a venda de energia a fornecedores de eletricidade.
*BLEnDer é uma marca registada da Mitsubishi Electric Corporation
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.