PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3219

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric fornece mecanismos de comutação e transformadores de alta tensão à Electric Power Generation Enterprise de Mianmar

Contribuirá para o desenvolvimento de uma rede elétrica estável em Mianmar

Versão PDF

TÓQUIO, 24 de outubro de 2018 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que foi selecionada para fornecer à Electric Power Generation Enterprise (EPGE) de Mianmar 46 mecanismos de comutação isolados a gás (GIS), 7 transformadores e outros equipamentos, através da subsidiária Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. O equipamento será entregue no início do próximo ano para utilização em subestações programadas para começarem a operar em 2021.

A encomenda insere-se na Fase 1 (Pacote 2) do Projeto de Reabilitação e Atualização Urgente, um projeto de desenvolvimento oficial (ODA) do Japão em Mianmar. No futuro, a Mitsubishi Electric irá fornecer diversos equipamentos fiáveis de alta qualidade para contribuir para o desenvolvimento das infraestruturas e da economia de Mianmar.

Mecanismos de comutação isolados a gás

Transformador trifásico com divisão especial

Mianmar está a desenvolver a sua infraestrutura elétrica, com o objetivo de superar as falhas de energia derivadas do rápido crescimento económico do país. Como parte deste esforço, o país está a renovar e a atualizar com carácter de urgência as suas subestações envelhecidas, como medida de alta prioridade.

Os mecanismos de comutação isolados a gás da Mitsubishi Electric podem ser instalados em áreas confinadas das subestações existentes e os seus transformadores trifásicos com divisão especial podem ser embalados em módulos compactos separados, para facilitar a expedição para locais nos quais as infraestruturas de transporte estejam subdesenvolvidas. A Mitsubishi Electric foi escolhida para esta encomenda com base na elevada avaliação da qualidade dos seus produtos e na experiência no fornecimento de produtos semelhantes a clientes do Japão e de outros mercados.

Resumo da encomenda

Subestação Ywama Tharkayta Ahlone
Item (unidades) GIS de 230 kV (4)
GIS de 66 kV (10)
Transformador 230 kV (3)
GIS de 66 kV (25)
Transformador trifásico com divisão especial de 230 kV (2) e outros equipamentos
GIS de 66 kV (7)
Transformador 230 kV (2)
e outros equipamentos
Fornecimento Sequencialmente a partir de 2019

Electric Power Generation Enterprise

Sede Nay Pyi Taw, Mianmar
Propriedade Governo de Mianmar: 100%
Fundação Abril de 2016
Setor Produção de eletricidade em Mianmar

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.