PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3194

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric lança modelo robusto de terminal de operação gráfico da série GOT2000 para utilização em condições extremas

Versão PDF

TÓQUIO, 29 de maio de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que será lançado a 30 de maio um modelo robusto de terminal de operação gráfico da série GOT2000, um tipo de interface homem-máquina (HMI), que permite aos trabalhadores monitorizarem, operarem e ajustarem máquinas utilizadas em condições extremas (incluindo a temperaturas muito elevadas, em condições de iluminação extremamente brilhante, fortes vibrações ou choques e água de alta pressão).

Modelo robusto da série GOT2000 (GT2507T-WTSD)

Características do produto

1)
Maior robustez e visibilidade para utilização em condições extremas
– Painel frontal em alumínio para uma forte resistência a vibrações e choques (mais do dobro da resistência oferecida pelos modelos padrão da série GOT2000).
– Após a instalação, o painel frontal tem uma classificação IP66/IP67*, permitindo que seja lavado com água de alta pressão.
– Resiste a temperaturas ambientes extremas de -20℃ a +65℃ em comparação com os valores de 0℃ a 55℃ dos modelos padrão.
– Ecrã TFT panorâmico de 7 polegadas (WVGA: 800 x 480) com 65 536 cores para uma visualização impressionante.
– Visibilidade do ecrã melhorada e maior durabilidade para utilização no exterior (aprox. 95% de resistência a raios UV).

*Nível de infiltração de corpos estranhos definido pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC, International Electrotechnical Commission): o primeiro dígito após as letras IP diz respeito à resistência a objetos sólidos, desde dedos a pó, o segundo dígito diz respeito ao nível de impermeabilidade e o último F diz respeito à resistência a óleos (IPx6F: resistente a fortes jatos de água, IPx7F: resistente à imersão temporária em água).
2)
Várias interfaces de comunicação para locais de trabalho de IoT
– Interface de comunicação Ethernet incorporada (2 portas Ethernet) para integração de IoT.
– Módulo LAN (opcional) para a comunicação sem fios com computadores.
3)
Várias funções para ajudar a reduzir os custos totais e melhorar a produtividade
– Função móvel GOT** para visualizar o estado geral das instalações em tempo real utilizando um ou mais dispositivos remotos (computadores, tablets, etc.) a fim de reduzir os custos totais nas unidades de produção.
– Função de aviso sonoro para ajudar a reduzir os períodos de inatividade e evitar erros de operação.

**Requer uma licença opcional (GT25-WEBSKEY)

Calendário de vendas

Produto Modelo Especificações Lançamento Meta de vendas por ano
Modelo robusto
da série GOT2000
GT2507T-WTSD ・Ecrã panorâmico de 7 polegadas
・Cor do painel: prateado
・Painel frontal: alumínio
30 de maio de 2018 3000 unidades

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.