PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3176

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric desenvolve IA de hardware compacto para implementação em FPGA de pequenas dimensões

Processamento em tempo real melhorado e custos reduzidos que vão alargar as oportunidades para o desenvolvimento de IA em eletrodomésticos, elevadores, mapas de alta precisão e muito mais

Versão PDF

TÓQUIO, 14 de fevereiro de 2018 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma tecnologia de inteligência artificial (IA) de hardware compacto que pode ser implementada em arranjos de portas programáveis em campo (FPGA) de pequenas dimensões, que os utilizadores e os criadores podem configurar para desenvolver aplicações personalizadas. A Mitsubishi Electric utilizou a sua tecnologia de IA da marca Maisart* para alcançar uma solução que utiliza uma ordem de cálculo altamente eficiente e uma arquitetura de circuito otimizada para um processamento em tempo real melhorado e custos reduzidos, que deverá alargar o âmbito da implementação de IA em eletrodomésticos, elevadores, mapas de alta precisão e muito mais.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (A IA da Mitsubishi Electric cria a tecnologia mais avançada)

Aplicações previstas para a solução de "IA compacta" da marca Maisart da Mitsubishi Electric

Principais funcionalidades

1)
IA compacta que permite um processamento em tempo real rápido em FPGA
- Eficiência da ordem de cálculo melhorada e arquitetura de circuito otimizada para implementação FPGA.
- Reduz os cálculos de inferência para um décimo** do tempo da IA convencional e melhora o processamento em tempo real.

** Em comparação com a tecnologia existente da Mitsubishi Electric que implementa a aprendizagem profunda convencional em FPGA
2)
Arquitetura de circuito compacta e de pequenas dimensões que irá alargar a utilização de IA em FPGA
- Arquitetura de circuito em miniatura que cria IA compacta para implementação em FPGA de pequenas dimensões, bem como CPU integradas, para custos e consumo de energia reduzidos.
- Implementação de FPGA de pequenas dimensões que irá alargar o âmbito da aplicação de IA em eletrodomésticos, elevadores, mapas de alta precisão e outros produtos/campos onde a utilização de IA tem sido limitada devido aos custos elevados.

Resumo do desenvolvimento

  Tempo de processamento em FPGA das mesmas dimensões Escala de FPGA necessária para inferência do mesmo nível Bandas/padrões
Proposta IA compacta em FPGA Curto (1/10 do tempo convencional**) 3
Tecnologia convencional 12 dB 35% 1

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.