PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3175

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric desenvolve uma tecnologia de comunicação sem fios inteligente com inteligência artificial

Espera-se que ajude a reduzir as dimensões e o consumo energético de dispositivos da IoT

Versão PDF

TÓQUIO, 14 de fevereiro de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu a primeira tecnologia de comunicação sem fios do mundo que permite otimizações automáticas e que utiliza a inteligência artificial (IA) Maisart* exclusiva e tecnologia digital avançada para melhorar o desempenho e a capacidade. Na fase de testes, o amplificador conseguiu atingir o dobro do ganho normal e melhorou a eficiência energética em 20% em comparação com sistemas convencionais. Além disso, o transmissor respeita várias normas de modo de acesso a comunicações sem fios ao mesmo tempo que transmite em simultâneo até três bandas de frequência de funcionamento aleatórias num único circuito. Prevê-se que esta nova tecnologia, que incorpora a IA exclusiva da Mitsubishi Electric e tecnologias totalmente digitais, reduza significativamente o consumo energético e as dimensões dos dispositivos e permita a globalização de equipamento da IoT multibanda em conformidade com várias normas e regulamentos de comunicação.

*Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (A IA da Mitsubishi Electric cria a tecnologia mais avançada)

Detalhes

1)
A tecnologia, que utiliza um algoritmo de IA exclusivo para controlar de forma inteligente e otimizar automaticamente o sinal de entrada e os vários controlos de tensão do amplificador, pode ser aplicada a potências de saída altas e extremamente baixas. O resultado é uma redução no consumo energético em equipamentos de comunicação em comparação com amplificadores que utilizam uma tecnologia convencional. Com a configuração de hardware atual, o amplificador de IA da Mitsubishi Electric consegue suportar frequências de até 3,8 GHz, que são adequadas para 5G.
2)
A tecnologia de transmissores totalmente digitais da Mitsubishi Electric utiliza o controlo de software para suportar até três frequências de funcionamento aleatórias e normas de comunicação em simultâneo num único circuito. Esta tecnologia substitui o transmissor analógico convencional por uma solução simplificada: um codificador digital programável inovador que pode ser facilmente reconfigurado com IA e com um rádio definido por software.

Desempenho da nova tecnologia de comunicação sem fios inteligente com IA

  Ganho Eficiência Bandas/normas
Nova tecnologia 15 dB 55% 3
Tecnologia convencional 12 dB 35% 1

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.