PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3148

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric apresenta novo software e produtos de edge computing

O processamento avançado de dados na área de produção contribui para a manutenção preventiva e qualidade do produto

Versão PDF

TÓQUIO, 7 de novembro de 2017 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento de um software de controlo de supervisão e aquisição de dados (SCADA) e de computadores de utilização industrial que irão incorporar soluções da marca e-F@ctory para edge computing em áreas de produção em que extremidades de redes e fontes de dados se cruzem. As novas ofertas irão melhorar exponencialmente os processos de fabrico inteligentes para a recolha e análise de dados de produção, bem como a realização de diagnósticos em tempo real com vista a reforçar as medidas de manutenção preventiva e aumentar a qualidade do produto. As soluções irão suportar a plataforma de software aberto Edgecross, facilitando a conetividade entre as áreas de produção e as cadeias de valor através de sistemas da Internet das Coisas (IdC). O lançamento comercial está previsto para a primavera de 2018.

A Mitsubishi Electric irá expor o seu novo software e produtos de edge computing na System Control Fair, que decorre no complexo de exposições Tokyo Big Sight de 28 de novembro a 1 de dezembro, e na China International Industry Fair, no Centro Nacional de Exposições e Convenções em Xangai, de 7 a 11 de novembro.

Principais funcionalidades

1)
Real-time Data Analyzer (software de análise de dados e diagnóstico)
— Cria regras de diagnóstico através da análise offline de dados da zona de produção e executando, em seguida, o diagnóstico em tempo real dos sistemas de produção durante o funcionamento.
— Aumenta a precisão de deteção de anomalias no equipamento durante a execução do diagnóstico em tempo real através da tecnologia de reconhecimento de formas de onda da marca Maisart para memorizar e reconhecer dados, tais como padrões de forma de onda do sensor.
(Maisart resulta da abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology" ou, em português, A IA da Mitsubishi Electric representa a tecnologia topo de grama).
— Implementa medidas de manutenção preventiva e melhorias de qualidade, utilizando ferramentas de diagnóstico estatísticas, tais como o método Mahalanobis-Taguchi e a análise de regressão multivariável para a análise de dados.
2)
MC Works64 Edge-computing Edition (software SCADA)
— Monitoriza os dados facilmente em toda a área de produção com sensores e dispositivos especiais.
— Utiliza a melhor tecnologia de visualização, incluindo gráficos em 3D, e a monitorização remota (através de browsers da Internet e dispositivos móveis) para aceder a dados de KPI a qualquer momento e em qualquer lugar.
— Fácil de utilizar e com uma configuração simples, dedicada a aplicações de edge computing.
3)
Série MELIPC (computadores de utilização industrial)
— Design robusto e de elevada fiabilidade, com base nos padrões de qualidade PLC da série MELSEC.
— Satisfaz as mais variadas necessidades, desde modelos topo de gama que oferecem processadores de alto desempenho e CC-LINK IE incorporado para comunicações de alta velocidade a modelos mais pequenos de gama inferior, adequados a tarefas simples.
— A série será aumentada com linhas que oferecem novas funções, tais como o controlo da unidade e do movimento.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.