PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3140

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric apresenta o maior ecrã Diamond Vision na região Ásia-Pacífico na SOGO Hong Kong

Vai tornar-se no maior ecrã Diamond Vision™ na região Ásia-Pacífico e, com uma dimensão aproximada de 19 metros por 72 metros, terá uma área superior à de cinco campos de ténis

Versão PDF

TÓQUIO, 26 de outubro de 2017 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que apresentou um Diamond Vision™ na SOGO Department Store, na icónica Causeway Bay em Hong Kong, que se espera tornar-se no ecrã LED com a melhor resolução e de maiores dimensões de Hong Kong. Com uma dimensão aproximada de 19 metros por 72 metros, o equivalente a mais de cinco campos de ténis, o ecrã é capaz de apresentar seis imagens verticais em Full HD (1080 píxeis L x 1920 píxeis A). Denominado de "CVISION" devido à qualidade cristalina, de cores vívidas e cativantes, assim como pela sua localização icónica, entrará oficialmente em funcionamento a 27 de outubro.

SOGO Hong Kong CVISION

O CVISION está destinado a ser uma das atrações mais recentes de Hong Kong e um elemento importante da paisagem noturna da cidade, oferecendo uma combinação incomparável de elevado contraste com um amplo ângulo de visualização horizontal e vertical.

O CVISION incorpora os chips LED com elementos exteriores pretos da Mitsubishi Electric, que diminuem a luminosidade quando estão desligados e aumentam o contraste quando estão ligados. Além disso, as grelhas de abertura reduzida minimizam a degradação do contraste quando a luz solar incide sobre o ecrã, o que ajuda o CVISION a atingir um contraste 50% mais elevado do que os ecrãs convencionais da empresa. É possível ver facilmente as imagens do CVISION de ângulos laterais ou sob a luz solar, e oferece um ângulo de visualização inferior de 80 graus em comparação com os comuns 45 graus.

Futuramente, a Mitsubishi Electric pretende expandir o seu mercado de ecrãs LED em Hong Kong e na Grande China, apresentando o CVISION principalmente na gama Diamond Vision.

A Mitsubishi Electric instalou ecrãs Diamond Vision em mais de 950 locais em todo o mundo, incluindo alguns dos locais comerciais mais movimentados do mundo, como no ALTA VISION em Shinjuku, Tóquio e em 1535 Broadway, em Times Square, Nova Iorque.

Especificações do produto

Produto Diamond VisionTM
Tamanho efetivo do ecrã 71,68 m (l) x 19,2 m (a); aprox.1376,3 m2
Tipo de ecrã Ecrã LED a cores para exterior (com LED de elemento preto)
Configuração dos píxeis Distância entre píxeis: 10,0 mm; tipo SMD 3 em 1
N.º total de píxeis 13 762 560 px; 7168 (l) x 1920 (a)
Brilho (ajuste) 6000 cd/m2 (64 incrementos)
Densidade de píxeis 10 000 px/m2
Processamento (escala de cinzentos) 65 536 incrementos/cor (16 bits)
Ângulo de visualização ± 80° na horizontal por +68° a -80° na vertical (em comparação com os valores padrão de +26° a -45°)

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.