PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3128

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric vai estar presente na CEATEC JAPAN 2017

Com tecnologias e sinergias da IdC que ajudam a criar uma sociedade mais próspera

Versão PDF

TÓQUIO, 19 de setembro de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que exibirá uma gama de produtos e tecnologias de ponta na CEATEC JAPAN 2017, a decorrer no complexo de exposições Makuhari Messe, em Chiba, Japão, de 3 a 6 de outubro. A exposição terá lugar no stand n.º C002 na "Community Area" do Hall 1.

Sob o tema "Contribuir para a criação de uma sociedade próspera através de sinergias e tecnologias da IdC avançadas", a Mitsubishi Electric apresentará uma vasta gama de soluções e produtos de ponta, incluindo exposições práticas inovadoras, muitas delas inspiradas na iniciativa "Society 5.0" do Japão, um programa ambicioso que visa uma ampla transformação digital da sociedade.

A empresa também irá demonstrar algumas das suas mais recentes tecnologias, incluindo a Tecnologia de Separação de Discurso, uma solução que permite a separação das vozes simultâneas de vários oradores desconhecidos gravadas com um microfone. Irá apresentar igualmente a sua Tecnologia de Transferência Bidirecional de Potência Sem Fios, que facilita o abastecimento inteligente de eletricidade para e entre veículos elétricos, residências, escritórios e fábricas.

O stand irá incluir exposições nas seguintes categorias:

Proteção e segurança
- Introdução do Serviço de Ampliação ao Nível do Centímetro, do Sistema de Mapeamento Móvel e de Mapas 3D de Alta Precisão que serão indispensáveis para uma condução automática
- Demonstração de realidade virtual de tecnologias de condução automática de deteção de perímetros de alto nível, posicionamento de alta precisão e controlo dinâmico do veículo de alta precisão
Vida urbana confortável
- Demonstração televisiva do serviço em nuvem DIAPLANET TOWNEMS, que apoia estilos de vida confortáveis e poupanças de energia ao nível da comunidade através da utilização das tecnologias da IdC e da nuvem
- Demonstração do Sistema de Atribuição Orientada por Destinos para elevadores, que atribui o automóvel ideal por passageiro através do registo do respetivo piso de destino pretendido antes de entrar no elevador
Vida familiar confortável
- Demonstração do conceito de casa de banho da IdC, que tira partido da tecnologia para ajudar a assegurar uma experiência mais relaxante na casa de banho
- Demonstração da Tecnologia de Transferência Bidirecional de Potência Sem Fios, que permite o carregamento eficiente e sem contactos dos veículos elétricos
Novas tecnologias de IA
- Demonstração de uma solução de separação de discurso através da tecnologia patenteada de IA de "clustering profundo"
Atividades empresariais
- Introdução à FA-IT Open Platform (Plataforma aberta FA-IT), que fornece IdC a fabricantes graças a informática avançada para combinar FA e TI

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.