PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3115
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Pretende-se, assim, reforçar a crescente presença da empresa no mercado de satélites global
TÓQUIO, 1 de junho de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou a conclusão da construção de uma unidade que irá duplicar a capacidade de produção de componentes para satélites da Kamakura Works, fábrica de Sagami em Sagamihara, Japão. Espera-se que a nova unidade, que constitui o principal local de produção e de teste de painéis de matriz solar, painéis estruturais e outros componentes para satélites, contribua para o crescimento da quota do mercado de satélites global da Mitsubishi Electric, assim que a produção inicie no próximo mês de outubro.
A Mitsubishi Electric é um dos fabricantes líderes mundiais de componentes para satélites, mais notoriamente estruturas fabricadas com materiais compostos avançados para o mercado global. A empresa possui uma vasta história de fornecimento de painéis de matriz solar, painéis estruturais e antenas produzidos na sua unidade Kamakura Works a fabricantes de satélites globais. Ao longo dos anos, a Mitsubishi Electric tem desenvolvido uma quota substancial deste mercado.
As novas instalações irão introduzir várias máquinas de fabrico avançadas, tais como equipamento de maquinaria de alta precisão e máquinas de soldar automatizadas, que irão ajudar a fábrica a duplicar a sua capacidade de produção. As máquinas existentes, atualmente dispersas por toda a fábrica, serão concentradas nas novas instalações. A concretização de processos de produção impecavelmente integrados, da produção de componentes e painéis aos testes finais, irá aumentar ainda mais a eficiência da produção, reduzir o tempo de produção, reduzir os custos e aumentar a qualidade do produto. Espera-se que esta nova unidade avançada reforce a flexibilidade e a velocidade de adaptação da Mitsubishi Electric à procura do mercado global.
Juntamente com uma nova unidade de produção de satélites, cuja conclusão está prevista para julho de 2019 na Kamakura Works, a Mitsubishi Electric espera obter uma receita no setor espacial de 150 mil milhões de ienes até 2021.
A Mitsubishi Electric, um dos principais fabricantes na investigação e no desenvolvimento espaciais, participou na produção de mais de 500 satélites nacionais e internacionais na qualidade de fabricante principal ou de um dos mais importantes fabricantes subcontratados. Em 2000, a empresa tornou-se no principal fabricante japonês com capacidade para desenvolver, desenhar, montar e testar satélites num único local. A Kamakura Works da empresa está equipada com uma das maiores câmaras de teste a vácuo térmicas do Japão, uma câmara de testes acústicos e o alcance de teste da antena. Até à data, a unidade produziu 18 satélites, bem como módulos eletrónicos para o H-II Transfer Vehicle (HTV) comandado pelo Japão, para o reabastecimento não tripulado de carga no espaço.
A Mitsubishi Electric reforçou a sua presença no mercado de satélites global quando foi selecionada para fornecer os satélites TURKSAT-4A e TURKSAT-4B à Turksat A.S. da Turquia em março de 2011. Os dois satélites integram a plataforma de satélites DS2000 da Mitsubishi Electric, que facilita a entrega de satélites altamente fiáveis a preços razoáveis. Em maio de 2011, a Mitsubishi Electric entregou com êxito o seu satélite de comunicações ST-2 na órbita geoestacionária numa joint venture entre a Singapore Telecommunications Limited e a Chunghwa Telecom Company Limited de Taiwan. Em 2014, a empresa recebeu a adjudicação de um contrato para a entrega do satélite de comunicações Es’hail 2 à operadora Qatar Satellite Company (Es’hailSat).
Localização | Sagamihara, Prefeitura de Kanagawa, Japão |
---|---|
Área de construção | 7428 m2 (área útil: 9935 m2) |
Estrutura | Estrutura de betão reforçado de dois andares, 11 m de altura |
Principais produtos | Componentes para satélites fabricados a partir de materiais compostos, incluindo painéis de matriz solar, painéis estruturais, antenas, etc. |
Funcionamento | Outubro de 2017 (previsão) |
Investimento | Cerca de 3 mil milhões de ienes |
Medidas ecológicas | Sistema de alimentação solar de 56 kW, sistema de ar condicionado com bomba térmica, 1200 luzes LED e sistema de gestão energética |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.