PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3103

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Linha de TFT-LCD a cores da Mitsubishi Electric adiciona painel tátil capacitivo e projetado de 19,0 polegadas para aplicações industriais

Versão em PDF

TÓQUIO, 8 de maio de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento do módulo de TFT-LCD a cores SXGA de 19,0 polegadas equipado com um painel tátil capacitivo e projetado, que utiliza um vidro de proteção com até 5 mm de espessura. A venda de amostras será iniciada a 30 de junho através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo. O novo módulo será apresentado na 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) no complexo de exposições Tokyo Big Sight, de 10 a 12 de maio.

Módulo de TFT-LCD a cores da Mitsubishi Electric com painel tátil capacitivo e projetado
AA190EB02-PCAP

O novo módulo vem dar resposta à crescente necessidade da indústria de um vidro de proteção extraespesso ou operacional face ao uso de luvas. Permite ainda uma deteção precisa e multitoque, mesmo quando o ecrã está molhado. A combinação destas capacidades táteis inovadoras com as tecnologias de TFT-LCD comprovadas da Mitsubishi Electric suportará diversas aplicações e instalações.

Funcionalidades do produto

1)
TFT-LCD a cores com painel tátil capacitivo e projetado amplo para diversas aplicações industriais
- O módulo de 19,0 polegadas é ideal para sistemas de medição, ferramentas para máquinas, pontos de venda em postos de combustível, entre outros
2)
O painel tátil capacitivo e projetado oferece uma utilização superior
- A proteção de vidro espesso, com 5 mm, resiste às utilizações mais intensas
- Utilização com dez pontos de toque para uma deteção precisa
- Altamente operacional, mesmo se o ecrã estiver molhado ou se o utilizador usar luvas
3)
Solução total para painéis táteis
- A solução unificada para TFT-LCD, painéis táteis e placas de controlo tátil
A solução de colagem ótica opcional com resina para o módulo de TFT-LCD, o sensor do painel tátil e o vidro de proteção garantem imagens nítidas em condições de muita luz
- Vidro de proteção temperado e tratamento de superfície antirreflexo e antimanchas, para diversas utilizações
- O painel tátil TFT-LCD com PCAP instalado de fábrica, vidro de proteção e controlador tátil, oferece uma fiabilidade superior

Calendário de venda de amostras

Produto Modelo Tamanho do ecrã Resolução Controlador de LED Envio
Módulo de TFT-LCD com painel tátil
capacitivo e projetado
AA190EB02-PCAP 19,0'' SXGA Fornecido 30 de junho de 2017

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.