PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3100

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric expande a linha de módulos de TFT-LCD da Transflective Series

Qualidade de imagem líder de mercado e uma vasta gama de temperaturas de funcionamento para utilização no exterior e móvel

Versão em PDF

TÓQUIO, 20 de abril de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o próximo lançamento dos novos módulos TFT-LCD VGA de 8,4 pol. e de XGA de 10,4 pol. da Transflective Series para aplicações no exterior e móvel, incluindo veículos agrícolas, GPS marítimo e PC industriais móveis, entre outros. Ambos possuem imagens de alta qualidade e intervalos de temperatura de funcionamento de -30 a 80 graus Celsius. A venda de amostras será iniciada a 31 de maio através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

Os módulos serão exibidos durante a 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) no complexo de exposições Tokyo Big Sight, de 10 a 12 de maio.

Módulo TFT-LCD a cores da Transflective Series da Mitsubishi Electric

A Mitsubishi Electric prevê que os novos módulos transfletivos satisfaçam a procura de mercado crescente de TFT-LCD com visibilidade superior no exterior, maior duração da bateria e reduzida radiação de calor, para aplicações versáteis.

Funcionalidades do produto

1)
Melhor qualidade de imagem e um baixo consumo de energia para uma utilização no exterior
- A reflexão da luz ambiente produz imagens extra nítidas em ambientes com luz solar brilhante, e a retroiluminação garante a visibilidade em ambientes escuros
- Consumo de energia reduzido, adequado para dispositivos móveis industriais a bateria
2)
Durabilidade em ambientes exteriores extremos
- Intervalos de temperatura de funcionamento líderes do mercado, de -30 a 80 graus Celsius, adequados para equipamentos industriais utilizados no exterior, em condições extremas
3)
O design é compatível com a atualização de modelos transmissivos existentes
- Os orifícios de montagem, as dimensões exteriores e os conectores e pinos de interface compatíveis permitem a atualização fácil de modelos transmissivos existentes

Calendário de vendas

Produto Modelo Tamanho do ecrã Resolução Interface Envio
Módulo TFT-LCD
da Transflective
Series
AA084VM11 8,4'' VGA LVDS 31 de maio de 2017
AA104XL12 10,4'' XGA

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.