PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3098

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric termina nova torre de testes de elevadores na Mitsubishi Elevator Asia (Tailândia)

Espera-se que os testes e avaliação reforçados acelerem o desenvolvimento do produto local

Versão em PDF

TÓQUIO, 17 de abril de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje a conclusão de uma nova torre de testes de elevadores na Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), que produz elevadores e escadas rolantes para mercados fora do Japão. A torre estará operacional a partir de junho. A AMEC, que estabeleceu um centro de I&D em 2015 e inaugurou uma nova fábrica no ano passado, utilizará a nova torre para funções de teste e avaliação melhoradas, que se espera que acelerem o desenvolvimento do produto local.

Nova torre de teste

Perspetiva geral da nova torre de teste (e fábrica)

  Nova torre de teste Nova fábrica
Nome Kiang Fah ("até ao céu" em tailandês) -
Área de construção 287 m2 (área útil: 3182 m2) 4800 m2 (área útil: 14 400 m2)
Estrutura Aço; 68,3 metros de altura
(equivalente a um edifício de 15 pisos)
Aço; três pisos
Objetivo Desenvolvimento, design e avaliação de equipamentos de elevadores Fabrico de equipamentos de elevadores (equipamento de controlo, etc.)
Abertura Junho de 2017 Maio de 2016
Investimento 710 milhões THB (2,2 mil milhões de ienes)

A AMEC desempenha um papel central no fabrico de elevadores e escadas rolantes da Mitsubishi Electric para mercados fora do Japão. Para satisfazer a procura crescente e responder a requisitos em mercados específicos com características e designs de produtos personalizados, a AMEC melhorou as suas capacidades de desenvolvimento e engenharia através do estabelecimento de um centro de I&D em outubro de 2015 e expandiu a sua capacidade de produção em 50% para 20 000 unidades com a abertura de uma nova fábrica em maio de 2016.

A empresa decidiu construir uma torre de testes mais alta para avaliar os modelos de média e alta velocidade em resposta à recente tendência de edifícios mais altos e com vista a desenvolver modelos especializados para o mercado de renovações em expansão. A nova torre aumenta a gama de produtos que podem ser verificados, incluindo os modelos de alta velocidade. Ao reforçar as capacidades de desenvolvimento locais, a AMEC espera reduzir os custos e os tempos de colocação no mercado.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.