PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3082
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Este será o ecrã LED Full HD de maior dimensão e resolução de Hong Kong
TÓQUIO, 7 de fevereiro de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que recebeu uma encomenda da SOGO Hong Kong Co. Ltd. para proceder à instalação de um grande ecrã Diamond Vision™ na fachada exterior da SOGO Departament Store em Causeway Bay, Hong Kong. A Mitsubishi Electric espera que este se torne no ecrã LED Full HD de maior dimensão e resolução de Hong Kong. Com mais de 19 metros por cerca de 72 metros (o equivalente a mais de cinco campos de ténis), será capaz de apresentar seis imagens verticais em Full HD (1080 pixels L x 1920 pixels A). A instalação terá início em meados de fevereiro e está previsto que o ecrã entre em funcionamento a 1 de outubro, Dia Nacional da RPC.
O ecrã Diamond Vision da Mitsubishi Electric foi selecionado para substituir o mega painel publicitário estático da loja, uma vez que oferece uma combinação vencedora de elevado contraste e de grande visibilidade na horizontal e na vertical. Terá um contraste 50% mais elevado do que os ecrãs convencionais da empresa e poderá ser visto facilmente a partir de ângulos laterais ou de perto, com a incidência de luz solar. Em comparação com o ângulo de visualização padrão de 45 graus, este ecrã possibilita um ângulo de visualização descendente de 80 graus.
O ecrã Diamond Vision incorpora os chips LED com elementos exteriores pretos propriedade da Mitsubishi Electric, que diminuem a luminosidade quando estão desligados e aumentam o contraste quando estão ligados. Além disso, as grelhas de abertura reduzida minimizam a degradação do contraste quando a luz solar incide sobre o ecrã.
A SOGO Hong Kong, a maior loja da cidade, propriedade da Lifestyle International Holdings Limited, tem sido um importante ponto de comércio a retalho em Hong Kong desde 1985. Shinji Sawada, gerente de loja da SOGO Hong Kong, sublinhou que "a encomenda deste ecrã LED terá um papel fundamental não apenas na consolidação da posição da nossa loja, mas sobretudo de Causeway Bay como o principal destino para compras e entretenimento de Hong Kong. A Mitsubishi Electric é sinónimo de tecnologia pioneira, assim como de fabrico e profissionalismo incomparáveis. Os ecrãs Diamond Vision da Mitsubishi Electric são sobejamente reconhecidos como uns dos melhores do mundo. Estamos confiantes de que a qualidade do produto fará jus à importância da nossa localização, uma vez que o ecrã será colocado em frente a um dos cruzamentos mais movimentados do mundo."
A Mitsubishi Electric instalou ecrãs Diamond Vision em mais de 950 locais em todo o mundo, incluindo no Tokyo Dome, 1535 Broadway, em Times Square, Nova Iorque e no NRG Stadium em Houston.
Produto | Diamond VisionTM |
---|---|
Tamanho | 71,68 m (l) x 19,2 m (a); aprox.1376,3 m2 |
Elemento emissor de luz | LED a cores (LED de elemento preto) |
Configuração dos pixels | Densidade de 10 mm; tipo SMD 3 em 1 |
Pixels | 13 762 560 px; 7168 (l) x 1920 (a) |
Brilho (ajuste) | 6000 cd/m2 (64 incrementos) |
Densidade de pixels | 10 000 px/m2 |
Processamento (escala de cinzentos) | 65 536 incrementos/cor (16 bits) |
Ângulo de visualização | ± 80° na horizontal por +68° a -80° na vertical (em comparação com os valores padrão de +26° a -45°) |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.