PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3075
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Potência de saída em onda contínua de 2,1 W sem precedentes, bem como uma luz vermelha brilhante de 639 nm
TÓQUIO, 14 de dezembro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar a 1 de fevereiro de 2017 um novo díodo laser (DL) de onda contínua (OC), o ML562G85, que oferece uma potência de saída recorde de 2,1 W e uma luz vermelha brilhante de 639 nanómetros para projetores. A cor vermelha pura do DL e o baixo consumo de energia deverão ser adotados para projetores a laser para salas grandes, que requerem um brilho elevado.
Foi um desafio técnico produzir DL vermelhos que oferecem uma saída potente a temperatura elevada usando um comprimento de onda de laser que não excedesse os 640 nm, o máximo preferido para atingir a luminosidade necessária. A Mitsubishi Electric teve êxito no desenvolvimento do seu novo DL vermelho de alta energia de OC, que opera a temperatura elevada, utilizando tecnologia de alta potência original, incluindo uma estrutura de DL otimizada.
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.