PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3066

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric desenvolve tecnologia de AR de modelo 3D para inspeções

Os óculos inteligentes de AR ajudam a reduzir o volume de trabalho e a confirmar a precisão dos dados

Versão em PDF

TÓQUIO, 7 de novembro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma tecnologia de apoio à manutenção utilizando a realidade aumentada (AR) com base num modelo tridimensional que permite que os técnicos que estão a utilizar óculos inteligentes confirmem a ordem da inspeção num ecrã de AR e introduzam os resultados através de comandos de voz. A tecnologia ajuda a reduzir o volume de trabalho e a evitar erros de introdução uma vez que a informação pode ser introduzida por voz, mesmo em ambientes ruidosos. Espera-se que o sistema seja utilizado numa grande variedade de trabalhos de manutenção, tais como inspeções de centrais de tratamento de água e sistemas elétricos de edifícios.

Os novos sistemas de AR da Mitsubishi Electric realizam inspeções altamente intuitivas

Comparação com a tecnologia convencional
  Nova tecnologia Tecnologia convencional
Função Ecrã de AR com base num modelo tridimensional Ecrã de AR bidimensional
Reconhecimento de voz utilizando a aprendizagem profunda Reconhecimento de voz utilizando um modelo estatístico simples
(modelo Markov oculto)
Desempenho Posicionamento do objeto com um erro máximo de 1,2 a 60 cm Posicionamento do objeto com um erro máximo de 4,0 a 60 cm
95% de precisão a 85 dbA máx. 90% de precisão a 85 dbA máx.

Funcionalidades

1)
Inspeções precisas e intuitivas com volume de trabalho reduzido
O novo sistema resolve dois problemas chave. Em primeiro lugar, os sistemas de AR convencionais que utilizam imagens bidimensionais exigem elevados volumes de imagens para inspeções de grande escala. Em segundo lugar, as imagens de AR precisas exigem cálculos difíceis da posição e do ângulo quando existe uma grande diferença entre a perspetiva da câmara de um técnico e as imagens da base de dados sobrepostas.
A nova tecnologia da Mitsubishi Electric utiliza um modelo tridimensional que é facilmente construído através da digitalização dos objetos com um PC tablet equipado com uma câmara RGBD. A operação contínua constrói o modelo tridimensional e mostra o procedimento de verificação relacionado com os objetos. Além disso, é possível a obtenção de imagens de AR precisas através do cálculo da posição e do ângulo utilizando um modelo tridimensional em vez de imagens bidimensionais. Além disso, os conteúdos do procedimento de verificação apresentados são alterados em função da distância entre o técnico e o item sobreposto.
2)
A introdução por voz e as formas apresentadas em AR são precisas e reduzem a dupla verificação
Os resultados da inspeção são introduzidos rapidamente por voz numa forma de apresentação em AR para que o técnico possa confirmar a precisão das entradas enquanto ainda está a utilizar os óculos inteligentes. Além disso, o sistema solicita que o utilizador introduza novamente informações ambíguas ou incompletas. Adicionalmente, mesmo em ambientes ruidosos instáveis, a tecnologia de reconhecimento de voz garante uma elevada precisão graças à utilização de modelos acústicos de aprendizagem profunda que se ajustam a diferentes tipos de ruído.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.